御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。
最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。
回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。端子箱付
最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。端子箱付
噛み合い数が多数あり、タフで長寿命な歯形です。減速機構部には、耐摩擦、耐疲労性に富む高炭素クロム軸受鋼が使用されています。弾性解析による噛み合い部の最適化により低騒音化を実現しました。全機種グリース潤滑で、長時間メンテナンスが不要です。工場で高級グリースを封入して出荷しています。