間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

はじめてのお客様へ



最近見た商品
閲覧履歴がありません

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント


MonotaRO Desktop Tool

MonotaRO Desktop Toolは、RSSリーダーとしてご利用いただく以外にも、「商品検索」「クイックオーダー」「買ったものリスト」といった機能も備えておりますので、より簡単にご注文いただけるようになります。

MonotaRO Desktop Tool

ご利用・ダウンロードは無料です。

ダウンロード&インストール

 

利用環境

以下の条件を満たしたWindowsパソコンでのみご利用いただけます。
・OS:Windows XP または Windows 2000
・解像度:1024x768以上
・ハードディスクの空き容量:100MB
・CPU:Intel(R) Pentium(R) III プロセッサ以上
※Macintoshではご利用いただけません。

MonotaROデスクトップツールを無料ダウンロード
インストール方法

「ダウンロード」ボタンから、MonotaROデスクトップツールをダウンロードしてください。ファイルのダウンロードが開始されます。パソコンに、ダウンロードするファイルを保存してください。
保存されたファイルをダブルクリック後、使用許諾を了承していただくと、MonotaROデスクトップツールのインストールが開始されます。インストール画面が起動したら「インストール」ボタンを押してください。インストール作業はこれだけで終了です。

ダウンロードには、数秒〜数十秒程度かかることがございます。また使用中の他のアプリケーションは終了してからダウンロードされることをおすすめします。

※インストール後、自動的に壁紙がMonotaROオリジナル壁紙に切り替わります。

アンインストール方法

「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から、MonotaROデスクトップツールを選び、変更と削除」をクリックしてください。これで、MonotaROデスクトップツールのアンインストールが完了します。


MonotaROデスクトップツールの起動がうまくいかないときはこちら

MonotaROデスクトップツールの使用方法

壁紙を変更するには

・壁紙右上の「壁紙を変更する」ボタンをクリックすると、4種類の壁紙が表示されお好みの画像をクリックすると、壁紙の変更ができます。

・4種類の壁紙を表示中に、「壁紙を変更する」ボタンをクリックすると壁紙画像が上部に格納されます。

※壁紙画像は、季節ごとに更新されます。

※壁紙画像は、通常のBMP画像としてパソコンのハードディスクに保存され、アンインストール時に削除されます。

RSSリーダー機能

1MonotaRO.comのトップページが表示されます。

2ガジェットの説明ページが表示されます。

3ガジェットの自動起動、壁紙の更新通知機能のON/OFFを設定できます。

4ガジェットを縮小表示します。元の大きさに戻す場合もこのボタンを押します。

5ガジェットを閉じます。

6RSSリーダーを表示します。

7最新情報に更新します。

8登録済みのRSSから表示したいRSSを選択します。

9RSSを登録します。

「ADD」ボタンをクリックすると、左側に入力欄が開きますので、登録したいRSSフィードのURLを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

10RSSを削除します。

削除したいRSSを表示させ「DEL」ボタンをクリックすると、左側に「表示中のRSSをリストから削除します」と確認メッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

※初期登録されている「MonotaRO - お得なキャンペーン情報」、「MonotaROからのお知らせ」は削除できません。

RSSリーダー機能画面
商品検索

1商品検索を表示します。

2検索したいキーワードを入力します。

3検索キーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

4カテゴリページが表示されます。

商品検索画面
クイックオーダー

1クイックオーダーを表示します。

2欲しい商品の注文コードを入力します。

3ご希望の数量を入力します。

4注文コード、数量を入力し、「バスケットへ入れる」ボタンをクリックすると、バスケットへ商品が追加され、バスケットが表示されます。

クイックオーダー画面
買ったものリスト
【ログイン前】

1買ったものリストを表示します。

2MonotaRO.comでご利用いただいているユーザーIDを入力します。

3パスワードを入力します。

4「ログイン」ボタンをクリックすると、買ったものリストが表示されます。

買ったものリスト ログイン前
【ログイン後】

1今までご購入いただいた商品の分類が一覧されます。
いずれかを選択すると、その分類に含まれる商品が一覧されます。

2買ったものリストに入っている商品数と、現在何件目から何件目までを表示しているかが表示されます。
次のページを表示したい場合は、画面一番下の索引をクリックしてください。

3ご希望の数量を入力します。

4数量を入力し、「バスケットへ入れる」ボタンをクリックすると、バスケットへ商品が追加され、バスケットが表示されます。

買ったものリスト ログイン後

MonotaROデスクトップツールの起動がうまくいかないときは

Q.「MonotaRO Desktop Tool」を起動しようとしたところ、まだ起動していない筈なのに、「起動に失敗しました」等のメッセージが表示されて起動に失敗する。
A.「MonotaRO Desktop Tool」はデスクトップ常駐型のアプリケーションですので、既にインストール済みの他のアプリケーション等の影響で、ごく稀に起動に失敗する場合がございます。

その場合、以下の手順にて「MonotaRO Desktop Tool」を強制終了し、再度起動しなおしてください。

【アプリケーションを強制終了する場合】

1. 「Windows タスクマネージャ」を開きます。
[Ctrl]+[Shift]+[Esc]を同時に押し、「Windows タスクマネージャ」を立ち上げます。

2. タブ「アプリケーション」を開きます。
Windowsタスクマネージャのタブメニューから「アプリケーション」を開きます。

3. アプリケーションを強制終了します。
上記の画面から「MonotaRO_DesktopTool」を探し、クリックして選択します。
「タスクの終了」をクリックし、アプリケーションを終了します。

【プロセスを強制終了する場合】

1. 「Windows タスクマネージャ」を開きます。

2. タブ「プロセス」を開きます。
Windowsタスクマネージャのタブメニューから「プロセス」を開きます。

3. プロセスを強制終了します。
上記画面から「MonotaRO_DesktopTool.exe」を探し、クリックして選択します。
「プロセスの終了」をクリックし、プロセスを強制終了します。

※「タスクマネージャの警告」が表示されますが、通常「MonotaRO_DesktopTool.exe」のプロセス終了による影響はありませんので、「はい」を選択してください。