- 自在水栓(13) 大阪魂 11104615

 

- 自在水栓(13) 大阪魂 11104615
- 自在水栓(13) 大阪魂 11104615

自在水栓(13)

(62件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11104615
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

吐水口長さ170mmタイプ

用途
水用
仕様
節水コマ
呼び径(mm)
13
ねじ径
PJ1/2
JIS規格
B2061
使用地区
一般地

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11104615
2023-02-03
用途: ともかくも~
カットサロン レジェンド 様(サービス業)

安いけどいい商品です。よ~ご自分で取り付けられるならばいい商品でス

対象商品 : 11104615
2022-10-18
用途: 水道の水栓 安い買い物でした
カナリア商会 様

水道の蛇口が不良になり購入して交換しました。在庫処分品で大変っ安く購入できました。商品も新品で近くのショップの半額と格安でお買い得でした。

対象商品 : 11104615
2022-09-04
用途: 現場で
秋月建設 様(建設業・工事業)

コスパ最高、取り付けもスムーズに終わりました。
追加注文する予定です。

対象商品 : 11104615
2022-05-26
用途: 現場休憩所の手洗い場
運輸・通信業

水栓の水漏れが止まらないので、コマを変えようと作業したら外れなかったので、思い切って水栓ごと交換しました。安価(コスパ最高)でよかったです。

対象商品 : 11104615
2022-03-29
用途: 補修

リピータですが、
安定の品質。
何十年も交換せず、
古くなってパッキン交換頻度多くなってきたら、
こちらに交換するとすっきりします。

対象商品 : 11104615
2022-02-26
用途: ロープ留め用
伊藤接骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

ロープを留める杭として購入。
硬いところには短いのでも問題ないが、庭など、土のやわらかいところに使うなら少し長めのサイズを使用することをお勧めします

対象商品 : 11104615
2021-07-22
用途: 給水・炊事場周りの新設
医療・福祉・介護関連業

初めての注文であり、最後を悩んでいた所、担当者の方からタイムリーにお電話をいただきました。迅速な対応で2日後には他の製品と一緒につきました。発注から納品まできめ細やかな対応で有難うございました。今後は、品数豊富なので積極的に利用させていただきます。 有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 11104615
2021-10-05
用途: 手洗い場の蛇口として使用
新光モータース株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

手洗い場の蛇口が、しまりが悪くなり、水滴が落下してきたので、交換しました。締まり具合は柔らかくしっかり止まります。金額も安く満足しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カランのハンドルのカラービスを赤色で注文できますか?
回答:
御取り扱いがございません。
2011-12-15

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする