曜日別特売
モノタロウ

作業服つなぎタイプ フード付

作業服つなぎタイプ フード付 - モノタロウ
(146件のレビュー)

軽くて動きやすい。
燃やしても有害ガスがでない。
フード・ソデ・ウエストゴム入り
前ファスナー

用途
清掃作業、粉塵作業、塗装作業、日曜大工工作に。
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布
構造
1層構造
内容量
1着
注意
※一部仕様変更により、裾にゴムが入っていないものがあります。
※火気や高温(約120度以上)となる場所では使用しないでください。
※静電気を嫌う場所での使用は避けてください。
※塗料の飛散には効果がありますが、大量に付着した場合には、浸透するおそれがあります。
※洗濯不可です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06847714-M153~16680~100
取扱い終了
1年間返品保証
06847757-L158~17384~104
取扱い終了
1年間返品保証
06149814-LL165~18087~109
取扱い終了
1年間返品保証
07191816-3L172~18791~113
取扱い終了
1年間返品保証
06847766-M153~16680~100
取扱い終了
1年間返品保証
06847775-L158~17384~104
取扱い終了
1年間返品保証
06149823-LL165~18087~109
取扱い終了
1年間返品保証
07191825-3L172~18791~113
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06149814
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 06847757
2017-04-17
用途: 機械移設作業

安価で破れにくい。たいへん良い商品で買って良かった。また買いたい。

対象商品 : 06847757
2015-12-07
用途: 仕事使用

お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
塗装ペンキ作業に重宝しています。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

対象商品 : 06149814
2015-07-24
用途: 機械のオーバーホール

作業着の上着を着て その上から防護服を着るので ひとつ大きめのサイズを着用する必要があります
製品には問題ありませんので 低価格でお薦めです

対象商品 : 06149814
2014-02-14
用途: 粉じん作業

普段の服のサイズがM~Lですが、ゆったり大きめのLLを着用しています。以前にLを着用したところ、一度しゃがんだだけなのにお尻部分から大きく裂けてしまいました。
一回きりの使い捨てなので(作業時間約1時間)安価で安心できます。
継続して使いたいと思います。

対象商品 : 06149823
2013-12-04
用途: 床下調査

もう5年以上、床下を調査するときに使い捨てで使用しています。身長176㎝の私がLLを着用しフードを被ると頭の動きが窮屈になるので何時も外しています。あとチャックが壊れやすいので着用の際にはやさしくチャックを上げる配慮が必要ですね。

対象商品 : 06149814
2014-01-27
用途: 撤去工事の作業服汚れ防止に

ヘルメットを着用するのでフードは必要ない。
その分繊維の強度が欲しいが、この価格なら満足です。

対象商品 : 06149814
2013-12-26
用途: 現場作業
株式会社山本重量建設業・工事業

リピート購入です
安くて 蒸れないので よごれる作業に使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする