防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ワークライト LED フック、マグネットスタンド付

ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 4.64 (1402件の商品レビュー)

樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
点灯方法
1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
用途
製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フック
フック付
マグネット
マグネット付
電球の種類
LED
材質
ABS
幅(mm)
56
厚さ(mm)
47
全長(mm)
215
質量(g)
210(電池含まず)
全光束(Lm)
側面/300、先端/5(LED1個)
保護等級
IP20
光源
側面/3WLED1本、先端/LED5個
使用電池
単三乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面/3~4時間、先端/20~25時間
光束(Lm)
側面/300、先端/5(LED1個)
内容量
1個
取扱説明書
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※ライト部分の「表面保護用フィルム」を剥がしてご使用ください。
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
20642895 M701B-CO-K
¥899 1 899
989 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
20642904 M701B-CO-A
¥899 1 899
989 (税込)
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
 

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
→対象商品以外もみる

平均満足度: 4.64  総レビュー件数:1402商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 災害にそなえて

最近買ったものの中で一番のすぐれものと思います。懐中電灯としてもちょっとしたライトにも使えます。またはやりのキャンプにも役に立つと思います。フックがついているので、ちょっとしたところにぶら下げることができるので、自転車のハンドルにぶらさげたら結構明るく使えます。スタンドで自立しても使えます。マグネットがついているので、今は冷蔵庫に貼っています。またねだんのわりにグリップに加工してあるので、手になじむし、高級感があります。玄関にもほしいと思います。はっきりいって買いです。

これは注文コード 20642895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-06-18]

満足度: 5

用途: 自動車整備全般に使用

思ったよりしっかりとした作りです。
まず肝心な光量は十分、サイズ以上の明るさでしっかり広がりもありました。その上、マグネットが強力なのも大変重宝します。間違いなくコスパ高いと思います。あとは耐久性、長く使えると嬉しいです。

これは注文コード 20642895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-12]

満足度: 5

用途: バイク、車のメンテナンス時、キャンプのランタン代わりに

かなり明るく、エンジンルーム奥もしっかり照らせます。
自立しても使えるし、ボンネットに張り付けられるので、重宝します。

キャンプに、ランタン代わり使うと明る過ぎますが、
火の使えないテント内で重宝します。
夜中の場内移動の懐中電灯代わりにも使えます。

災害時にもつかえるし、これ一つでいろいろな用途に使える。

これは注文コード 20642895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-07]

満足度: 5

用途: 車のメンテナンスに

車のメンテナンス作業に使用しています。
本体裏面と下面に付いた強力マグネットがいい仕事をしてくれます。
十分な光量で、LEDの白色光がとても視認性良く作業できます。
本体外面はラバー仕上げされているので、少々雑に扱っても故障が気にならないところも気に入っています。
使わないときは玄関付近の金属部に貼り付けて、非常時に備えています。

これは注文コード 20642895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-09-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 夜間停電時の備えとして

1本は、枕元に置いて寝ています。
もう1本は、冷蔵庫にマグネットで着脱できるように、貼り付けています。
この価格で、安心感を買っていると思えば、コスパ最高です。

これは注文コード 20642904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-07-01]

満足度: 5

用途: 夜間見回り、撮影照明

目立つ青赤を購入。裏庭や屋上等の照明がない場所の見回りに全体的に明るくなるので便利。
明記されてないが多少の防水性もありそう。
撮影の補助光
暗い場所での撮影の全体照明に便利。色温度は表示して欲しいが5000~6000Kぐらいと思う。

これは注文コード 20642904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ニューミヤコ株式会社 様 [2022-07-17]

満足度: 2

用途: 自動車整備

機能的には価格を考慮すれば全く問題なく、むしろコスパ良いと思います。
改善要望点をひとつ・・・。
電池を覆う裏ブタの強度がなさすぎます。
一度でも落とせば裏蓋が壊れ電池を保持することが出来なくなります。
強度を上げるか、裏蓋の単品供給を検討してください

これは注文コード 20642904 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社はまや 様 [2022-09-03]

満足度: 2

用途: 自動車のメンテナンス時

先端灯は暗くて使い道がない。又、暗いため点灯しているのに気が付かず、次に使用しようとすると電池切れということがありました。
側面灯は明るさは充分ですが、カバーが本体とツライチなので擦れやすく簡単に傷がつきます。
あとゴム部分はベタついてきます。
フックを使用したときに側端灯の角度を調整出来ると便利だと思いました。

これは注文コード 20642895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2022-08-11]

ご質問件数:4この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    「社名」等の名入れは可能でしょうか。
    回答:
    名入れ加工は対応しておりません。
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2021-01-22]
  • 質問:
    他の商品と明るさの違いはなんでしょうか。
    回答:
    ルーメン(光束)とルクス(照度)は異なっており、
    ルクス(照度)が高い方が明るくなります。
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2021-01-22]
  • 質問:
    モノタロウ 28LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)
    注文コード:36798894 との違いはなんですか。
    回答:
    明るさと材質、質量、厚みとLEDの種類となります。
    注文コード:36798894 
    全光束(Lm) 側面/112~140、先端/20~25 厚さ(mm) 42  質量(g) 約170(電池含まず)
    注文コード:20642895 
    全光束(Lm) 側面/300、先端/5(LED1個) 厚さ(mm) 47  質量(g) 210(電池含まず)
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、3人が参考にしています。)
    [2021-01-22]
  • 質問:
    電池の交換方法を教えてください。
    回答:
    商品本体の裏面にある電池ボックスの蓋をあけて交換お願いします。(単三乾電池×3本≪別売≫)注文コード:34910836
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2021-01-22]