SMS保護服 モノタロウ

5つ
16件
4つ
16件
3つ
4件
2つ
5件
1つ
3件
モノタロウ

SMS保護服

販売価格(税別):  

平均満足度: (44件のレビュー)

柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。 通気性が高いので、暑い作業環境でもヒートストレスが軽減されます。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入。【用途】粉じんの取り扱いに

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 47件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2015年12月03日 19:17 満足度:

用途:油汚れの酷い作業時にこの保護服を着ます。

使い捨てだから下の作業着は汚れず助かっています!
安いので油ドロドロの作業時は毎回使います。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年11月21日 17:32 満足度:

用途:細かいカスが飛び散るプラスチックの切断

以前購入したものより(他店で)丈夫です。紙に近い製品とは言え、破けにくいのがありがたいです。すぐに傷むほどは使用しませんが、どれくらい持ちがいいか楽しみです。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月05日 18:31 満足度:

用途:大工仕事 家の耐震補強工事

床下等の作業に最適です。

これは注文コード 09150811 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月22日 11:49 満足度: 有限会社マツヤ 様

用途:農薬散布作業

初めてSMS保護服を使ってみたが、強度、防水性は全く問題がなかった。
ただ フードが小さく、ゴーグルをつけると頭がすっぽり覆えなかった。
フードの大きさに余裕があったら申し分ない。
次回 3Mの防護服を試して比較してみようと思っています。

これは注文コード 02463194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月03日 15:28 満足度: 勝又工業株式会社 様

用途:洗浄作業等

洗浄等の作業で諜報しています。
サイズが色々あるので選びやすく使いやすいです。

これは注文コード 02463194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年08月07日 14:18 満足度:

用途:顔料の袋詰め

防汚目的なので問題なく使えます。

これは注文コード 09150836 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月08日 21:58 満足度:

用途:油がある場所での作業

使い捨てなので、価格的に満足です、L・LLを購入しましたが、Lは破れそうになったので2回目はLLですべてそろえました。また買います。

これは注文コード 02463185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月05日 11:15 満足度:

用途:電気配線工事

作業環境が悪いので、この保護服は価格的にも満足で、動きやすいです。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月21日 21:45 満足度:

用途:ホコリ防止 汚れ防止 粉散布など

手軽に使えて重宝しています。

これは注文コード 02463185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年12月26日 21:04 満足度:

用途:クリーンルーム内作業

しゃがんだときに上半身がキツい
胸かわきかどこかにポケットがほしい。

これは注文コード 02463185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年12月04日 15:30 満足度:

用途:クリーンルーム内作業

思ったより丈夫で柔軟性がある。購入前にホームセンターの不織布ツナギを見比べてから購入した。素材的に安いと思う。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年05月10日 16:45 満足度:

用途:車のサンデー整備

GWに使用しましたが
予想外に 柔らかく着易いです。タイベリックマスターより 蒸れません
反面 雨が降りだした状態で 作業を 続けましたが 直ぐに 雨が染みてきました。防水性は、全くありません 物置に干し また使えそう コストパフォーマンスは高いです。 
通常LLサイズですが 3Lを購入しましたが ファスナーの下が 高い位置に有り 小用時 ちょっと不便

これは注文コード 02463194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2012年04月25日 23:06 満足度: Osコーポレーション 様

用途:食品工場等のメンテナンスに作業へ入る際、使用します

普段は量販で購入してましたが今回、Monotaroで買い使用しました。

素材の厚みは良いと思いますが袖、股等の接合部分が弱いと思います

量販の物は上手くいけば洗濯し3〜4回使用できます
この商品は2度目でアウトでした

安いからまぁいいか

これは注文コード 02463194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年01月24日 19:24 満足度:

用途:メンテナンス作業

大きいサイズなので楽です。

これは注文コード 02463194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年10月11日 14:31 満足度: アルケア株式会社 様

用途:今回特殊で病院の手術立ち会い見学の際、白衣だけではということで利用させて頂きました。

上から下まですべて保護できたのが良かったのと、思うほどむれることがなかったのが良かったです。出来れば、足までついていると一貫性があって良かったかなと思います

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2011年09月12日 12:37 満足度:

用途:塗装作業

きちんと保護されていて、お値段の割には役に立ちます。薄めなので少しペンキを通すかなと思っていたのですが、そうでもなく暑い季節なので、暑苦しくならず、丁度良かった。

これは注文コード 02463185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2013年08月17日 16:17 満足度:

用途:自動車塗装

何度も同じ商品を購入しておりましたが、先日購入した物は裾にゴムが入っていなくてサイズが少し小さめになっていたようです。届いてから日にちがかなり経って使用している者から言われました。よく商品の詳細を読んでいたら「一部仕様変更により、裾にゴムが入っていないものがあります」と書いてありました。出来れば仕様が変わったのならば違うコードにして欲しいですね。その商品の特徴が気にって買っているので少しでも変わっているのであれば購入を考えると思います。あと「一部仕様変更により、裾にゴムが入っていないものがあります」は購入側からみたら意味が分かりにくいです。ゴムが入っているものと入っていないものの区別はどうしたらいいのですか。商品のほうは無くなり次第終了ということですので、今後仕様が変わった時などは違うコードでお願いします。

MonotaROからの回答:

ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。ご指摘の通り、現状ゴムが入った在庫と入っていない在庫が混在しており、このような表現をとらせていただいております。裾にゴムが入った仕様の商品は、現在皆様からのご意見を参考に採用を検討しております。採用となった際には、今回の注文コードとは別の注文コードにて販売させていただきます。この度は貴重なご意見、誠にありがとうございました。

これは注文コード 09150845 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年11月16日 15:18 満足度:

用途:グラスウール除去

コストを考えると十分。ただ時節柄、屋外での使用は誤解を招きます。

これは注文コード 02463185 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年12月16日 17:13 満足度: 株式会社 柿沼鉄工 様

用途:現場作業

チャックが下側に5センチ足らない。保護服を着たままトイレに行ったときにあそこがでない。全体的にチャックの縫い付ける位置を5〜7センチ下にずらして縫うといいと思う。同じ値段でその点の不満がなければ他のメーカーで50円高くてもそちらを買います。

MonotaROからの回答:

大変申し訳ございません。品質改善に努めてまいります。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年08月08日 12:18 満足度:

用途:塗装設備清掃

使い捨てなので、安くて丈夫な物を選んでいます。
この商品はぴったりです。

これは注文コード 02463176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 2 3 次へ