パイプリーマーの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

パイプリーマー アジアンファースト

5つ
11件
4つ
5件
3つ
8件
2つ
5件
1つ
1件
アジアンファースト

パイプリーマー

販売価格:  

平均満足度: (30件のレビュー)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。【用途】銅管・塩ビパイプに使用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 30件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2017年10月07日 17:01 満足度: 八田電技 様

用途:エンビ配管時

握り具合もよく、軽く回すだけで配管の内外面のバリがきれいに取れ、重宝しています

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月27日 16:46 満足度:

用途:樹脂パイプの切断後のバリ取りにです。

パイプリーマに、キーホルダーにぶら下げられるように穴かフックが付いていると保管管理に良いです。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月01日 07:45 満足度:

用途:ポリ管面取り時

本体部分は樹脂製なので軽量に作られており作業がしやすく、価格も安価なので助かりました。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月28日 20:26 満足度: ハイパワー 様

用途:給湯配管・井戸ポンプ設置工事

コンパクトで、使い易くとても、良かったです。今後もいい商品が、見つかれば購入したいと、思います。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月25日 15:54 満足度:

用途:食洗機の排水管の面取り

どちらに回すのが正しいのか説明があれば良かったと思います。

MonotaROからの回答:

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月29日 15:23 満足度:

用途:塩ビ管のバリ取り

パイプカッターで切った後の切り口のめくれや、バリを取るには最適。しかしながら、パイプの太さによっては、中々中心点が定まらないので、細いものが中心くるようなキャップがあると便利だと思った。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年01月17日 20:47 満足度:

用途:配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月06日 16:49 満足度:

用途:塩ビ管の交換

面取りするのに便利だと思います。
ただ削り面が若干ガタガタしています。
コツがわかればマシにはなる感じです。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月09日 20:03 満足度:

用途:水道設備

安かろう…って感想です。内部水圧検査用に手頃な小さいものを試しに使ってみたのですが、面取り部分はややギザギザな印象で、仕上がりとしてはちょっとなーと思ってしまいました。
ただ大きさとしてはマスキングテープ2、3個分くらいの手頃な大きさで、まったく荷物にはならないです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月07日 22:50 満足度:

用途:仕事使用

お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
銅管ばりとりに重宝しています。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月22日 11:15 満足度:

用途:設備工事

機会があればまた購入したいと思います。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月06日 18:03 満足度:

用途:エアコンの移設

2分3分の配管作業に使うにはもう一回り外形が小さい方が扱いやすそう。とは言ってもバリ取りとしての機能はバッチリで、フレアの仕上がりも良かった。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年12月27日 20:29 満足度:

用途:パイプのバリ取り作業

他メーカーの物と比べて色が濃いです。使っては特に違和感も感じず他メーカーの物と同じです。ただ若干ですが本体が弱そうな印象を受けます。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月07日 00:05 満足度:

用途:自宅のエアコン配管工事

安かったので購入しましたが、掴む部分が太く回し辛くなかなかバリが取れず、最終的にはカッターで仕上げました。
曲がった刃を入れて取っ手を持って回すと、刃先がクルクル回るタイプの方が良いと思います。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月20日 20:56 満足度:

用途:面取り

もう少し刃がたってると○です。使用した感はまずまず満足いくものでした。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年10月30日 13:09 満足度:

用途:市販小径アルミパイプの面取り(内側・外側両方)

小径(外径6mm、内径5mm)のアルミパイプの面取り(内側・外側両方)用に購入。
左回転で削れるような刃になっているので、一瞬戸惑いました。
(既に購入していたキョーワ製の面取器は右回転で削れる刃でした)

耐久性は不明ですが、小径パイプの面取りができたので助かります。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月24日 20:57 満足度:

用途:水道配管工事

パイプの切断面の面取りが素早くきれいにできるため作業効率が上がります。欲を言えばもう少し耐久性が上がればベストです。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年05月29日 23:33 満足度: kubo's garage 久保田泰至 様

用途:自転車のコラムを切断した時の仕上げ

自転車の場合 約28.6mmのスチール・アルミ・カーボン3種のパイプが対象ですが このパイプリーマーの手の中に入るサイズがなんともフィットして快適です

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年09月17日 12:28 満足度: 有限会社吉田 様

用途:エアコン配管のバリ取り

ときどきしか使用しないが、価格がお安いので満足です

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年12月03日 14:59 満足度:

用途:カットしたパイプの面取り作業に使用

他のメーカー品と比べて遜色なし。
快適に使えます。

これは注文コード 06747255 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ