チューブベンダー(ミリタイプ) アジアンファースト

5つ
5件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
アジアンファースト

チューブベンダー(ミリタイプ)

販売価格(税別):  

平均満足度: (9件のレビュー)

軟粘質アルミ管であれば、1.0mm以下可能 銅管、アルミ管を0から180度の範囲で曲げ加工できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2014年01月15日 10:37 満足度:

用途:銅管の加工

180度に曲げても管に潰れが生じることなく綺麗に仕上がりました。管の加工は製品の機能に影響しますので購入して正解でした。

これは注文コード 06747307 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月22日 18:54 満足度:

用途:仕事で銅管でグリス配管を製作するのに使用

とても使い易くコスト面では満足です。
欲を言うとこの価格で数種類のパイプ径が曲げれれば最高ですが・・・
質は十分で高価なベンダーを買う必要はないと思います。

これは注文コード 06747307 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年12月09日 12:21 満足度:

用途:銅管曲げ

銅管をはじめに掴む時点で、工具の芯と垂直にならないので
寸法の読み方と角度目盛りの読み方に、コツが要ります。
慣れればそれ程苦ではないのですが、材料に余裕が無い
場合は注意してください。商品価格分の最低限の仕事は
こなしてくれると思います。

これは注文コード 06747325 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年03月09日 21:03 満足度:

用途:車、主に大型車の整備作業

車のブレーキパイプやエアパイプに使っています。扱いやすく使い勝手が良いです。

これは注文コード 06747334 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年07月25日 23:06 満足度:

用途:通常の焼きなまし銅管およびアルミニウムチューブの曲げ加工

他の商品と遜色なく利用が可能。必要口径にあわせてベンダーをそろえなくてはいけないが、複数口径に対応するものよりも扱いは容易。曲げ加工時に傷がつくことも無く、普通に利用できている。ステンレスパイプには試したことがない。

これは注文コード 06747307 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年07月02日 08:49 満足度:

用途:プレジャーボートの艤装のため、チューブの折り曲げ。

アルミパイプの折り曲げ作業が、良好に行えました。ステンレスパイプでも対応できるのではと思いました。

これは注文コード 06747307 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年04月06日 13:02 満足度:

用途:パイプの曲げ処理

少々硬い素材でも簡単に曲げる事が出来ました。たまに使うだけなのでこのコストパフォーマンスは魅力的です。

これは注文コード 06747334 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年11月02日 07:42 満足度:

用途:1×10mmパイプを90°と45°に曲げました。

私の購入したモノだけなのか?欠陥商品なのか?
90°と45°いずれもストッパーによる修正不能な凹みキズがつきました。原因は固定側(円形の目盛りがついている方)のパイプ留め金が直角にカットされており、右手側のようにパイプにあたる角を丸く削らないとこの状態では使い物にならず返品したいです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。弊社 問い合わせ窓口に連絡をいただき、別途対応させていただいたようでした。どうぞ宜しくお願い致します。

これは注文コード 06747325 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2008年06月18日 04:36 満足度:

用途:サス304/316の8ミリパイプの曲げに使っています

インペを買いたかったのですが、いい物は盗まれるのでこれで大正解。どうせならグリップを青にしてくれると、見た目もインペになるのですが・・・

これは注文コード 06747316 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ