標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) ミツトヨ(Mitutoyo)

5つ
1件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ミツトヨ(Mitutoyo)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

販売価格(税別): 6,990 / 税込7,689

平均満足度: (4件のレビュー)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。超硬合金製測定子を使用しています。セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。バランス目盛。目盛仕様が0を基準にして左右均等になっていますので、比較測定に大変便利です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2017年06月13日 20:23 満足度:

用途:シャフトの曲がり

正確は計測が出来て満足です。写真では先端が黒ですが実物は黒でなかった。

これは注文コード 06785362 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月16日 14:17 満足度:

用途:シリンダーゲージに取付て内径の測定

100分台のゲージは持っていましたが、1000分台の加工精度が必要となって購入しました。同じMitutoyoのシリンダーゲージに本製品を取り付けて使用しましたが、特に問題なく使用できました。

これは注文コード 06785362 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月03日 19:34 満足度:

用途:プリズムの角度検査

現状使用しているものの更新なので、特に不具合などはありません。

これは注文コード 06785353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年05月13日 22:59 満足度:

用途:ダイアルゲージスタンドに付けて、厚さを測定する。

リフティング用レバーとしてNo.2(No.902011)を購入したが、付かないことがわかり、リフティング用レバー(Sタイプ)(No.21AZB149)を購入し直した。専用のオプション部品の型番を書いておいてくれると有難い。

これは注文コード 06785353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ