オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN

5つ
4件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
1件
EARTH MAN

オービタルジグソーダイアル式無段変速

販売価格(税別): ¥4,790

平均満足度: (9件のレビュー)

ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2016年04月27日 12:12 満足度:

用途:住まい・自家用車のDIY作業に重宝

平行定規付きで低価格の商品を探していました。
もとより一万円以上出す気がなかったし、機能的な差異はおそらくないと踏んで本製品にしました。高儀製品はラチェットなど他にもハンドツールを使用していますので基本的に信用しています。購入前にAmazonでSHUREMANも価格面で候補に挙げたのですが、SHUREMANの造りは見た感じとても陳腐。
結果、信用しているメーカーで、有名どころと比べても造りが遜色なく、オービタル機能まで付いてるこちらに。
さっそく試し切りしましたところ、鋼板切断、木材とも普通に切れます。使い勝手は良いです。(鋼板用ブレードは別途買いました。各メーカー兼用Bタイプで大丈夫ですが、t1.3mm以下のじゃないとダメです)
数点だけ。
・スピードコントロールSWが少し遠く小さいため操作しにくいです。
・出荷状態で刃先が若干傾いていましたので直角に調整しましたが、傾斜0のポイントが左右で少しずれます。但し個体差もありましょうし、不具合と言うほどではないです。目安として油性マジックでマーキングしておきました。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年07月19日 09:11 満足度:

用途:DIY 多用途にて使用

主に趣味のクルマ道楽にて使用しているほか、家屋・家具などのDIYで使用。
平行定規付きで安価なものを探してこちらに辿り着きましたが、何種類かの異なる材料を切断してみましたので、その感想を。
[木材切断]:そもそも直線を切断するのであれば丸ノコに遙かに劣ります。曲線が得意ですが、であれば定規は不要ということに。
[鉄板切断]:2.3mm鉄板を切断。問題なく使用できました。少しパワー不足でしょうか。t4mmだと相当時間が掛かるでしょうね。
[樹脂板]:1.5mmアクリル板を切断。これも問題なく使用できました。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年07月10日 19:57 満足度: ほたて屋!大丸高田漁業 様

用途:DIYにて、倉庫の建材加工に

標準装備の50oの刃では使える用途が狭いため、すぐに大きいサイズの刃を追加購入
そのせいか、全速(速度可変付きなので)でも、パワーがいまいちのような気がします。
ただ、今まで電動のこぎりしか使った事がないので、ジグソー自体がこんな物なのかも。。。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年04月14日 13:09 満足度: アイエムアール株式会社 様

用途:ベニア切断です

けっこう いいですよ

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年06月14日 00:32 満足度: 渡辺工業所 様

用途:趣味用

本体付属の刃は硬質木材には辛いです
もっとピッチの細かいのが良いかな

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年11月11日 14:09 満足度:

用途:穴加工 くり抜き(荒抜き)

毎日使う工具ではないので、普通に問題なく使用してます。
以前から持っているメーカー品より、ベースがしっかりしていて、
今後に期待してます。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年07月25日 07:38 満足度:

用途:木工作

角度の調整ができるためカットでの面取りが楽にできた。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2011年10月25日 20:24 満足度:

用途:アルミ板を使ったワンオフ部品作成

使用するブレードの記述が「**メーカー用」との記述ばかりで、その形状を選んで良いかわからず、形状によっては金属切断用の種類が殆どなくなる。
「EARTH MAN用」のブレードはこの機種には適合せず、誤って購入してしまった。しっかりと本体に適合するものが何なのか、明記して欲しい。

MonotaROからの回答:

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。適合ブレードはBタイプ(厚さ0.9〜1.3mm)になります。形状は取扱説明書に掲載されておりますが、Bタイプは弊社でも取り扱っておりますので、是非ご利用ください。貴重なご意見ありがとうございました。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2012年01月20日 12:37 満足度:

用途:スピーカーBOXの製作

9mmの木材を切断しようとしたらガイドローラーにスキマまできて曲がっていきます直線が切れません

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。一度以下のことをお試しいただいても宜しいでしょうか。
@ブレードがまっすぐホルダーに挿入されていますでしょうか。Aガイドローラーとブレード背面が当たっていますでしょうか。Bブレードが曲がったり、ガイドローラーが変形して運転中にガイドローラーから外れる状態ではないでしょうか。Cブレードの刃先が老朽化して木材に引っかかっていないでしょうか。DBブレード木工用をご使用いただいていますでしょうか。
それでも直線が切れない場合には、大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願いします。

これは注文コード 10064451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ