薄型メタルケース YMシリーズのレビュー

制御機器の口コミ満足度ランキング 1位
平均満足度 4.51 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
薄型メタルケース YMシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
649 / 税込 714
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
国立大学法人大阪大学 様2024-03-28
用途:
高感度磁気センサーなどの電子回路を収納する。
対象商品:
07068065

美しい外観で、気持ちよく使用できる。ブレッドボード上に作ったいろいろな電子回路を収納するのに重宝して使っている。

クマダシステム 様2024-03-13
用途:
農業機械のスイッチ操作LED表示のBOX、コントロールリレーの収納に使用
対象商品:
07068083

アルミ製なので軽量、薄型で容積も少なくスイッチの穴加工もしやすい。防水、防塵ではないので使用場所については、多少制限があるが通常では問題ありません。

2024-04-11
用途:
鉄道模型のコントローラー
対象商品:
07068056

鉄道模型のコントローラーにするにはこの細部が一番よい

2023-07-27
用途:
真空管アンプのシャーシに利用
対象商品:
88338966

自作機用シャーシとして購入、HSは半導体系、HGは古典管球系のアンプの自作に使いました。両シリーズともヘアライン仕上げでセンス良く高級感、強度があり底板のグリル開口等、放熱設計もし易い所が気に入りました。

2023-05-30
用途:
自分で作成した電子基板を入れて完成品にして提供
対象商品:
07068065

YM-80とYM-100を使っていますが特に問題なし
傷つき防止のシールは剥ぐのがめんどう。

ワイテック 様2023-01-27
用途:
製品の部品
対象商品:
07068031

トグルスイッチの収納箱として使用。大きさもぴったりで穴加工もしやすい。

2023-01-25
用途:
自動車整備
対象商品:
07068074

部品商にないのでモノタロウさんで買えるのは便利です。アルミなので加工が簡単。

2023-03-04
用途:
作業
対象商品:
07068074

薄型で軽いので穴あけの簡単にできまるし、固定もしやすいです。

株式会社エス・ケー・イー 様2022-06-02
用途:
社内ツールに使用
対象商品:
07068101

ソフトデバッグ用にスイッチやLEDランプを取り付けて使用しています。機械部が出来上がる前にソフト開発を進めるには最適です。

2021-07-26
用途:
製品の試験機に使用する為
対象商品:
07068101

自社製品の試験用に使用する為、急に必要な場合はほとんどです。
そんな時に当日出荷可能な為、いつも助かっております。

2020-12-27
用途:
無線機の周辺機器製作
対象商品:
07068074

薄くて使いやすいシリーズです。加工も問題なく2回目の注文です。

2019-11-04
用途:
装置の簡易設定機能追加用に使用しました
対象商品:
07068031

切替スイッチ1個とVR1個を収めるのに小さくて丁度良いと思ったのですが若干苦労しました。カバーの止めネジが少し長すぎ、VRの端子を折り曲げ、さらにSWの取付け方向を変更したうえ、両部品の取り付け位置もセンターラインから少しずらしました。まああらかじめ覚悟の上ではありましたが。

2020-01-17
用途:
電動ドリルの回転数制御部位の収納
対象商品:
07068083

ケースには特に問題は無いですが、保護用のビニール材に格子線が入っていると加工に大変便利かと考えます。毎回スコヤを駆使して加工の位置決めをしておりますので。

2020-01-26
用途:
オーディオアンプの自作
対象商品:
07068101

特に不具合は無い。仕様通りだが、若干、キズ、汚れあり。使用に問題なし。

1人が参考にしています
2019-09-02
用途:
電子製品のケースとして使用
対象商品:
07068117

仕上がり時の外形も綺麗で、AL=1mmで加工も楽で使いやすいです。

ケイエスエス 様2019-03-15
用途:
3DプリンターのコントロールBOX
対象商品:
07068117

蓋の剛性不足を感じた。配線の浮き上がりで蓋に隙間ができた。

2018-07-02
用途:
18650電池のケースとして使用する。
対象商品:
07068056

18650電池を大量に購入しヘルメット用のLED照明ランプのケースとして使用する。2,000lmクラスだと単3電池だと1時間もたないで消耗するため、18650電池のホルダーとして使用している。3.7V 3Ah電池でしようすると
単3電池より長く使用できるため。

2018-05-22
用途:
自作機器の収容。
対象商品:
07068074

サイズ・加工勝手・価格が手ごろで、いつも定番で購入しています。今回は今後の予定も含め3個購入しました。

2018-04-09
用途:
アンプ製作など
対象商品:
88338896

いつものタカチのクオリティー
安価なので実験にも良いです

2018-04-09
用途:
アンプ製作など
対象商品:
07068065

必要にして十分
たくさん使うので安価で助かっています