デジタルカードテスター モノタロウ

5つ
25件
4つ
12件
3つ
6件
2つ
9件
1つ
14件
モノタロウ

デジタルカードテスター

販売価格(税別):  

平均満足度: (66件のレビュー)

オートパワーオフ機能(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後約15分で電源が切れます。) 導通ブザー付(断線チェックに最適です。)※50Ω以下導通ブザー 測定通流0.7A以下ダイオード保護(過電流を保護します。) オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。) 4000カウント【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方にカード型で便利です。電気工事、自動車設備、電話工事などに専門学校の教材にも安価なので一人一台!

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 68件中 41件から 60件までを表示

並び替え:
2011年09月21日 23:25 満足度:

用途:仕事上での、トラブルなど。

軽くて使いやすかった。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年12月18日 16:47 満足度:

用途:単車の整備

簡単でok

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月11日 22:41 満足度: エムソーサービス 様

用途:シャッター修理

導通試験のブザー音が聞こえにくい(音が割れている)

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品の改善に努めさせていただきます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月27日 21:47 満足度:

用途:電子工作用

抵抗の測定値が安定しない、なんだコレ?って感じ。
あと数百円出して三和電気製を買えばよかった。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年04月19日 09:01 満足度: 西木テレビサービス 様

用途:電気工事の時に測定するため。

カードテスターなので使いがっては良かったのですが、壊れてしまいました。
電池を入れ替えても、電圧を測るとブザーがなって図ってくれない状況です。
買ってまだ、3ヶ月ぐらいですが、使用頻度も何回かしか使っていないので、
保障きくのかな?

MonotaROからの回答:

不具合発生でご迷惑をお掛けします。MonotaROブランドは1年間保証させていただいてますので交換の処理をさせていただきます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年07月13日 12:55 満足度: 越部産業株式会社 様

用途:機械の修理

オートレンジで使いやすかった

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年04月22日 17:04 満足度: バルキリー・エス・アール 様

用途:測定したかった、、

梱包を開封し、付属の電池を入れ、、

あれ・・

ウンともスンともいわない、、(-_-;)

ナンダコレ、、w

MonotaROからの回答:

上記にもありますように電池の方向は2つ共に上がプラスになります。再度、電池の方向をご確認頂けないでしょうか?
それでも反応しないようでしたら、不良品ですのでお手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年02月03日 13:51 満足度:

用途:いろいろ

機能としては問題ありませんが、見た目はちょっと安っぽい印象を受けます。
また、ビニールケースがすぐに壊れました。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年09月29日 14:58 満足度: 有限会社山田製作所 様

用途:バッテリーの電圧測定。

ケースの出来がもう少し良ければ。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年08月28日 00:00 満足度:

用途:自動車整備等

到着して使おうかと思ったら スイッチを入れても表示か出ない 調べたら電池が入ってなく
急ぎなのに使用できず、車のベルト交換しいようと思い外しはめようとしたらサイズがは違っている災厄

MonotaROからの回答:

電池につきましては、商品にはセットせず箱の中に同梱しております。箱の中に入っていないようであれば不良品です。
また、ベルトのサイズにつきましてもサイズ違いの場合は、不良品の可能性がございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年06月11日 19:00 満足度:

用途:機械修理

使い捨て程度の気持ちで、安ければ良いと思って買ったのだが・・・

もう少しお金出しても、違う物にすればよかった。

安物買いの銭失いでした。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年04月03日 09:21 満足度:

用途:導通チェック

スピーカーが悪いのか棒が悪いのかブザーが鳴らない事がある 鳴りも悪い 導通チェックでは音鳴りが重要なので正直使えないです

MonotaROからの回答:

申し訳ありません。不具合品に関しては、交換・返品の対応をさせていただきます。今後、製品検品のチェックを強化してご迷惑をお掛けしないよう取り組みさせていただきます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年07月20日 21:02 満足度: オートガレージ ファイブトーン 様

用途:出張作業に使用してます。

精度も問題なく大変役立ってます。この価格で大満足です。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2008年10月09日 14:13 満足度: 株式会社河島勇商店 様

用途:携帯用としてバッテリー電圧測定、通電確認、消費電流に使用

他社でも低価格で色々ありますが、この商品は価格に見合わず信頼のおけるブランドできちんとした作りで気に入りました。スイッチも手が滑らず良い具合です。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年02月14日 23:29 満足度:

用途:導通テスト

導通あるとブザーがなると説明書にあったが、不良品だと思うがブザーならない。
テスターに耳を10cmぐらい近づけると微かにきこえる。
とても使い物にならない。
交換可能ですか?

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡をさせて頂きます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2010年11月09日 07:59 満足度:

用途:弱電(自火報)の施工時、胸ポケットなどに常時携帯して、 必要な時に取り出し計測。

ポケットテスターとしての必要十分な機能を備えており、
価格も割安感がある。(MonotaRO製品割引日を使えばより割安。)
工事現場などで使う場合で問題になるリード線の耐久度だが、
些かひ弱に見えるが実際は長期使用してからだろう。
今後改善して欲しい点は、
 クリップアダプターの対応。(他社三和等の使用可ならその明記。)
 巻き付け収納かフタを閉じた状態でも計測可能なもので、
 裏面マグネット等、現場工事に便利な形態のケース。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について、今後検討してまいります。
なお、三和電気計器のクリップアダプターも使用可能でございます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2008年12月09日 21:49 満足度:

用途:配線検査

AC/DCの電圧、抵抗、導通検査のみと機能はシンプルですが配線作業ではこれで十分です。測定リードを固定するマジックテープがしっかりしていています。(いままで使っていた他社のものはすぐに取れてしまいました。)

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年12月02日 07:13 満足度:

用途:電気工事。常時携帯用として購入。

思ったより分厚い。
カバーは、ふにゃふにゃなので頼りがない。手に持った質感は、おもちゃである。

テスターとしての機能は充分果たすが、ブザーのスピーカーが悪いのか、鳴るとき、鳴らない時がある。

テスターの予備として、置いておくことになりそう。常時携帯用としては、不安がある。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年09月24日 00:08 満足度:

用途:交・直流電圧測定。

P・Bという事で、商品購入し検品後、即、返品しました。
テストリード(極細)等、消耗部のユーザー側交換が不可能な事が主因。
 安価な製品を提供して戴ける事は、或る意味有難いです。が、価格以下
の品質では、興醒め。(玩具を求めているのではない。)

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせていただきます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2007年12月18日 18:08 満足度: 高田プレス工業所 様

用途:機械設備

カード型で持ち運びも楽だし、導通ブザー付きなので気にいってます。

これは注文コード 07135904 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ