TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル(M)の口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル(M) モノタロウ

5つ
8件
4つ
4件
3つ
3件
2つ
0件
1つ
2件
モノタロウ

TiAlNコート2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

販売価格(税別):  

平均満足度: (17件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2017年12月13日 08:46 満足度:

用途:フライスマシン加工時に使用

価格が安いので、強度に心配がありましたが特に問題無く、快適に使用しております!

これは注文コード 07226852 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月24日 17:56 満足度:

用途:金属加工

非常によかったのに取扱いがなくなり残念です。ぜひ再販してください。

これは注文コード 07226895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月14日 14:20 満足度:

用途:切削

負荷が高くない切削なので使えています。

これは注文コード 07226825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月02日 15:26 満足度: 桜井造型設計 様

用途:NCによる切削、木工および金属(真鍮、快削鋼)

とてもコストパフォーマンスに優れています。
この値段なら、切れなくなったら貯めておいてまとめて研磨に
外注すれば大変よろしいと思います。
また、普段は木工切削をNCで行っていますが、金属では真鍮を切削
しています。どちらも十分な切削能力を持っています。

これは注文コード 07226834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月28日 16:17 満足度:

用途:プラスチック樹脂切削加工

安い 早い 硬い!

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月24日 23:37 満足度: Tsucky Artistic Factory 様

用途:モデリングマシンにて

木を削るのでドライで使用していますが、どうも熱で刃先がやられてしまうようなので高いのは使えず、とっても重宝しています。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月22日 20:58 満足度:

用途:溝掘り

フライス盤にて溝を掘ります、溝の形状が丸溝になる便利なビットです、

これは注文コード 07226825 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月18日 08:51 満足度:

用途:パイプ用溝加工

チッピングやコーティングの摩耗も無く使えますが、もともと軟金属用では無いので、タフピッチ銅の加工は面精度が出ませんでした。

これは注文コード 07226895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月29日 16:55 満足度: 有限会社東栄製作所 様

用途:治具の製作

メーカー品と使用感は変わらない。

これは注文コード 07226843 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月05日 01:39 満足度:

用途:アルミ切削

アルミも綺麗に加工出来るコーティングが剥がれる程
メインでは使わないのでかなり長く使えそうです。

これは注文コード 07226834 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月02日 13:30 満足度:

用途:金型加工

刃先を保護(キャップ等)するものが付いて無かった。 搬送中に刃先欠損してたらの事を考えると・・・

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月30日 07:22 満足度:

用途:板に筋彫りして銘板等を製作する

シャンク径がわずかに大きくて、焼きバメコレットに入りません。
以前買った2TBM-0100は入っていましたが、コレは(入らないので)だめでした。
ベビーチャックなどのねじで締めるタイプのチャックならば問題無く使えます。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年09月12日 01:34 満足度:

用途:小型NC切削機で樹脂加工。

同じMonotaROブランドで、「TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル ギャッシュ当てタイプ 品番2GM0200」には先端保護キャップが付いているのに、ボールエンドミルには先端保護キャップが付いていなかった。商品品質に疑問を感じる。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年11月28日 17:35 満足度:

用途:樹脂アルミ材料のNC加工

価格が手ごろなので切れ味のおちないうちに交換でき仕上がりがよい

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月24日 00:56 満足度:

用途:小型NC切削機にて、生基板(銅板)の回路を切削またはアクリル板等の樹脂を切削加工。

低価格なので、使い捨て感覚で使っています。
10〜20本セット割引をお願いしたい。
メーカーによっても表記順が違うのですが、商品ラベルがちょっと解り難い。
「2Ft.MB1.0 TiALN」だけでなく、「刃径1mm 全長38mm 2枚丸刃」の位に親切にして欲しい。
あと、届いた時に刃先がケースを5mm程、突き抜けていて驚いた。
小径でも強固なTiAINコートだったので、破損被害が無かったが、
同梱物に「液体物」が有ったら、配送事故になっていたでしょう。
刃先カバー添加等の対策をお願いしたい。
とても残念でした。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2011年11月20日 20:18 満足度:

用途:ケミカルウッド、樹脂、人造大理石などの切削に使用。

10時間以上連続して切削し続けましたが、まったく問題なしです。
刃径に対して刃長部分が長めの物だったで強度的にどうなのかと思いましたが、杞憂でした。
安価なので切れ味が落ちる前でも気軽に交換できます。
良い買い物でした。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2011年09月15日 15:08 満足度:

用途:ステンレス等固めのものを加工。

0.5きざみで13mmくらいまでカバーしてほしい。

これは注文コード 07226895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2006年08月01日 00:00 満足度: SEC鈴木電子有限会社 様

用途:ミニCNCフライスにての切削に使用しています。

1mmボールエンドミルにてベークや人工大理石等に文字を切削してます。1本で百時間以上使用していますが、まだまだ使用可能のようです。コートのみ擦れて無くなっているだけのようです。1〜6mm迄の3種類の刃先形状全て揃えています。ミニなコレットチャックには嬉しいシャンクサイズです。7mm迄しか掴めないのでこの様な購入になっています。通常のエンドミルだと6mmの刃先は掴めない物もあり、可能性が増え、大変嬉しいです。

これは注文コード 07226782 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ