TiNコート ポイントタップ モノタロウ

5つ
4件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
モノタロウ

TiNコート ポイントタップ

販売価格(税別): ¥349

平均満足度: (7件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2016年08月08日 16:48 満足度:

用途:ネジ穴修正時に

丁度M3が折れ、何かないか探したら手ごろな価格で“ラッキー”でした。品質はそれなり良いかと。

これは注文コード 07227211 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月05日 17:16 満足度:

用途:金属材のタッピング

非常に安価ですが作業に問題ありません。
またリピートしたい

これは注文コード 07227254 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月02日 16:22 満足度:

用途:タッピングマシンでの金型材へのタップ

問題なく使用できます。寿命また刃こぼれに関しましては継続観察中です。

これは注文コード 07227254 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年11月13日 12:39 満足度:

用途:部品のタツプ

価格が魅力で有名メーカのと変わらない

これは注文コード 07227236 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年10月21日 20:27 満足度:

用途:5SS400へのタップ

1ッ発で折れた。
なにかの間違いだと思ったが、次のも20箇所くらいの加工で折れた。
もう二度と買わない

このレビューは参考になりましたか?
 
2010年10月19日 18:43 満足度:

用途:M5の螺子切り。

普通に使える。
安いので折れてもショックが少ないw

これは注文コード 07227236 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年03月08日 19:59 満足度:

用途:部品のタップ加工

タップの径(シャンクからテーパーで下がった部分の径)にバラつきがあります。私の買ったタップには3.34mmの物がありました。下径が3.3mmですから深めに入れたら1回で折れる可能性があります。
せめて3.0〜3.1mm位の間で作っていただけると安心できるのですが・・・。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

これは注文コード 07227227 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ