パワーウィンチ 2t用 モノタロウ

5つ
12件
4つ
9件
3つ
3件
2つ
2件
1つ
3件
モノタロウ

パワーウィンチ 2t用

販売価格(税別): ¥3,590

平均満足度: (29件のレビュー)

【用途】工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 レジャー用に。ボート陸上げ自動車の牽引。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 29件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年07月17日 18:35 満足度: アトリエサチ 様

用途:庭石移動と樹木伐根

締める、緩めるの動作切り替えがラチェット切り替えで、緩めるときは荷締め機のように少しづつ緩める感じ。荷重がかかりっぱなしの時はこの方が安全かも。伐根はかなりらくに作業できました。この価格はおすすめです。荷締め機代わりにもなります。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月14日 21:17 満足度: 保坂宅建 様

用途:伐採作業

ちゃんと仕事してくれます。
十分です。
コスパ最高。
ただ、フックのスプリングに改良が必要かな?
でも、機能しています。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月11日 04:12 満足度:

用途:伐採

チョット使い勝手が悪いが機能的には問題無い、作業の幅が広がりました。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月01日 14:14 満足度:

用途:樹木の伐採

直径30cmくらいの傾いた樹木でも思う方向に容易に倒すことが出来ました。フックの外れ防止が軟弱で変形し易いですが注意すれば問題無く、価格もリーズナブルなので個人的には大変満足しています。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年11月09日 19:48 満足度: 天満屋 様

用途:浴室にて介護機材として使用

浴室天井より懸架して、ブランコチェアで要介護4の母を浴槽に出し入れするとき使用しています、使用後は水分拭き取り、別室に保管してるので、錆はないです。ただ、6角ボルトが
緩むので、定期的に必ずまし締めが必要です。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年02月12日 15:25 満足度:

用途:薪割り機積み下ろし。

下ろす時にリリースに少し苦労しますが満足しています、もう少しワイヤーが長ければもっとよかった。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月15日 20:07 満足度:

用途:荷物の吊り上げ

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月17日 17:47 満足度:

用途:農業機械の回送時

2t用のパワーウィンチは金額高く 今回は価格的に満足しています。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月25日 16:23 満足度:

用途:杉の木起こし。

価格も手ごろで軽くて扱いやすい、ロープが10m以上の長さが欲しかつた。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年11月10日 16:29 満足度:

用途:自家用車用

思った以上にしっかりしています。一つあると便利です。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月10日 19:45 満足度:

用途:森林伐採作業

まだ使用していませんが能力2Tは安全作業期待します。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月27日 08:41 満足度:

用途:倒木作業

使用目的に十分マッチした製品です。
若干面倒ですがテンションを安全に緩めることが出来る機能が付いていて助かります。またテンションを緩めたときにワイヤーが解けてしまわないようにワイヤー押さえも備わっており個人ユースでは十分な機能でこの価格で販売していただけるのは助かります。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年11月27日 18:00 満足度: 舘岡商店 様

用途:牽引作業 小型トラックに農業機械を載せる

発送が早かった。
商品は耐久力があり、長く使用できると思います。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月04日 15:24 満足度: 東白川製材協同組合 様

用途:立木の伐採時に使用

ウィンチがこんなに安価で購入することができ大変助かります。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月16日 18:14 満足度:

用途:ハウス組み立て

ハウス組み立て時パイプの組み合わせ取り付けに使用した。
まずまず使用状況でした。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月08日 16:58 満足度:

用途:現在伐根作業など

現在、伐根に使用、従来品と同じと思ったが、2ウェイの使用ができる様だ。1ワイヤーにして、長さをとれる歯車も従来品と違い片面だけになって摩耗した歯車から外れることは、ない様だ、このために新たに注文した。従来品は、歯車以外、5年以上破は無いが、ワイヤーが何処までもち、歯車が、3年以上持てばいいでしょう。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月13日 07:40 満足度: 有限会社サーファーズネットワーク 様

用途:漁業での大型魚等荷揚げ

やはり漁業での使用なのでサビが気になります

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月24日 16:48 満足度: 杉本自動車整備工場 様

用途:アイボルト(足長150_を使用して軽自動車の荷台に積み下ろし装置に使用)

届いパワ−ウインチを取付けて、テストしたところ引寄せは良いが、戻しが効かず原因を考えたらギヤ付きホイ−ルのギヤの反対側でカバ−との間に入挟まれた状態で戻らないと直感、3本の本体組立てボルトをはずし分解ワイヤ−を直線に伸ばした後に巻き返しをして正常に戻した。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年02月14日 14:06 満足度:

用途:杉・檜の伐木時に、切り倒す方向へ引っ張り問題なく倒す補助に使用。

入手して、1日しか使っていませんが、私の許容範囲では十分満足しています。(使用範囲は丸太の直径が15cmそれ以上になれば、チルホールでないと引っ張るのが出来かねると思います。)

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年07月09日 12:15 満足度:

用途:ワイヤーを張るためや、木にテンションかけるため。

価格は安かった。雨天時使用する場合、長期間ホールドしていると発錆が出てきて使いずらくなる。亜鉛メッキのものあれば良かった。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 03365914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 2 次へ