丸型 ケーブルクリップ[白]のレビュー

平均満足度 4.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸型 ケーブルクリップ[白] エスコ
エスコ
540 / 税込 594
柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。 木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。 木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。 簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。 高熱、低熱、強い衝撃に耐性があります。 衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。 -40〜 80℃の温度範囲で使用して下さい。
レビュー検索結果: 4件中 1〜4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021年10月29日 20:06 満足度: kame-ICTサポート 様

用途:LANケーブル配線作業

LANケーブル(Cat5e)の配線作業で人目につかない区間でケーブルを止めるのに使用しています。
安価で使いやすいですが、稀にプラスチックの白い部分が簡単に割れるものが有ります。

これは注文コード 03675822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年04月07日 06:55 満足度: 和泉電気工事 様

用途:LANケーブル配線

CAT5Eの露出配線に使用しました。ケーブルを変形することなくサイズが丁度で作業がはかどり、きれいに配線出来ました。

これは注文コード 03675822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月20日 16:29 満足度:

用途:ケーブル処理

形状がすっきりしていて目立ちにくいので満足しています。

これは注文コード 03675761 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月12日 21:45 満足度:

用途:インドア光ケーブルやメタル線の固定

サイズにより5C同軸ケーブル、インドア光ケーブル、メタル線に利用しています。
サイズを間違わなければたわみ無く配線できると思います。
時々変形した物が混じっている事があり残念です。
使用感は問題ないと思います。

これは注文コード 03675813 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ