耐震型クランプ付ハロゲン投光器 CUSTOM KOBO

5つ
0件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
3件
CUSTOM KOBO

耐震型クランプ付ハロゲン投光器

販売価格(税別):  

平均満足度: (5件のレビュー)

はさんでしっかり固定。耐震型ハロゲン球で、破損しにくく振動に強い。屋内・屋外の防雨タイプ。水に強く、丈夫なアルミダイキャストの本体フレーム点灯中や傾斜、調整時、熱から守るハンドル付きコンパクトで携帯に便利。【用途】夜間の工事や倉庫作業などに

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2014年11月20日 08:47 満足度:

用途:デッキに取り付け

使用ハロゲンランプが、ついたりつかなかったり、とうとう、1ヶ月でつかなくなりました。固定して利用していますので衝撃が加わるることはないと思いますが・・・・
分解してみるとランプが割れていました。取り付け時は、注意して取り付けておりますので、輸送中に破損したものと思われます。
ランプが割れていました。(右側の接続部が欠けていました)
耐震型と記入してありましたが本当ですか?
安かったのでしょうがないですが、残念です。

MonotaROからの回答:

メーカーに確認いたしましたが、業務用の仕様ではないため、毎日長時間連続でご使用いただくとやはり製品への影響が出てしまうことがあるとのことでした。
ご希望であれば、商品をお調べすることも可能ですので、その場合はお手数ですが、お客様お問い合わせ窓口までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

これは注文コード 09996883 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2014年06月16日 22:36 満足度:

用途:夜間のガーデニング

とても明るく便利な商品と思います。

これは注文コード 09996883 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月04日 14:03 満足度: 用宗運輸株式会社 様

用途:工場内作業用

首が固定できない。最悪!

これは注文コード 09996883 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2009年12月25日 16:36 満足度:

用途:夜間の作業用

クランプの強度が無く、締付時すぐにクランプが折れてしまい使い物にならない。結局立て掛けて使用している。

MonotaROからの回答:

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。今後の商品採用時の参考とさせて頂きます。

これは注文コード 07658856 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2008年12月07日 17:09 満足度: 株式会社アルファエンジニアリング・ワーカーズ 様

用途:作業時・写真撮影時の補助灯

本体が悪いのか付属の電球が悪いのか、とにかくすぐに球切れを起こす。
個体差もあるが、酷いものは1日7〜8時間使用で1週間(5日間)もたない。
予備に購入した耐震ハロゲン替球も同様。

有名メーカー製の物はカタログスペックで2,000時間位はもつ。
値段が値段なので同等の性能は望んでいないが、いくらなんでも100時間もたないのは問題では。
(確かにこの製品のカタログにランプの寿命は明記されていないが)

これでは安かろう悪かろうの世界で、二度と購入するつもりにならない。

また、防雨タイプとなっているがガラススクリーンのシーリングがいいかげん。
今回複数台購入したが、ガラススクリーンとボディーとのシーリングがしっかりとなされているものもあれば、シーリング端部と端部の隙間が数ミリ程度開いているものもある。

これで防雨といえるのか?いいきれるのか??

球切れの件といい、とにかく品質の個体差が激しすぎる。
クジを引いているのではないのだから・・・

これは注文コード 07658865 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2007年04月21日 21:54 満足度: 溝口工業 様

用途:屋外(軒下)での夜間作業時に。

電源コードがあと1m長いといいですね。

これは注文コード 07658865 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ