マイクロリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 オムロン(omron)

5つ
23件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
オムロン(omron)

マイクロリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

販売価格(税別): ¥319 〜

平均満足度: (25件のレビュー)

汎用、ローコスト、2極信号用リレー。汎用DIL端子配列。ワイドな接点のスイッチング領域 10μA〜2A。プラスチックシール・タイプでクロスバ・ツイン接点が標準。耐環境性が高くかつ高信頼性。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68準拠(1500V、10×160μs)。高耐電圧、コイル-接点間AC1000V、同極接点間AC750V。UL、CSA規格取得。【用途】電話機、モデム、ファクシミリ、防災防犯機器など

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 25件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年05月30日 21:05 満足度:

用途:オーディオ用アンプ入力セレクター修理

現在国内では入手困難なAnritsu SVR-12 12VDC 960Ωの互換品として入手しました。
あまり使用例の無いリレーですので互換の調査が大変でしたが、
OMRON製が有って幸運でした。
交換して動作は全く問題ありません、ただリレーの断続音がおとなしくなります。

これは注文コード 08588106 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月16日 16:22 満足度: フットハンド 様

用途:停電時照明装置製作

停電時の照明点灯装置に使用しています。価格も手頃であり、5V電源も、不要となった携帯電話のアダプターを利用するのに丁度よく全く問題なく、満足しています。

これは注文コード 08588063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月21日 09:25 満足度:

用途:製品製作

従来使用していた廃盤になったリレーからの置き換えでに使用。
コストパフォーマンスも非常に満足です。

これは注文コード 08588106 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月12日 17:16 満足度:

用途:パナソニック 壁掛け非常放送設備の修理用でした。

壁掛け防災の音声回路切り替えリレーの補修用です。とにかく古いタイプで、旧防災です。部品なんかあろうはずもありません。この時代の音声回路に、非常と一般の切り替えリレーが接触不良を起こしました、どこのメーカーもそうですね。耐環境性。耐急性ともに、このタイプに偏越して言ってます。そのまま入らないので、外部設置になりました。しばらく安心できますが、他がどこまで持つかですね。。。

これは注文コード 08588081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月09日 10:42 満足度:

用途:プリメインアンプPMA-1500AEの修理

高見澤 RY-12W-Kが入手できなかったので同一スペックのこちらを購入しました。
部品交換し修理完了。

これは注文コード 08588106 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月16日 14:45 満足度: 工房Tera 様

用途:オーディオ機器のメンテナンス

リードが緩衝材で保護されていたため、リードの折れ曲がりがなくスムースに作業ができました。今回10個以上発注させていただきましたが、1個1個の袋による梱包は過剰ではないかと思います。

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月02日 21:41 満足度:

用途:過電流継電器の試験に振動センサーの信号を変換し無接点信号で出力するために使う予定でした

振動センサーが使う予定の機械に合わないので、使用していません

これは注文コード 08588063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月29日 16:44 満足度:

用途:受信機

JRC NRD92のバンドパス切り替えリレーの交換使用。ビルマ  インパールの電入感を待つ。

これは注文コード 08588081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月18日 17:49 満足度: 山田電機ゴム工業所 様

用途:制御回路の制作

安定した動作が設計段階から安心感を持てるので短期に完成出来たのが満足。

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月22日 08:01 満足度:

用途:古いアンプの復活に

音響アンプの既存リレー交換のために購入しました。
当方、FUJITSU TENのα5000Mという古いアンプを使っているのですが、いよいよチャンネル間バランスが怪しくなってきたので、リレーの接点不良を疑い、仕様を確認の上、日本製で信頼度抜群の当リレーを購入しました。
結果、微々たるものではありましたが、音量バランスが整い、全体的にリフレッシュされた音質になりました。
一時、リレーの接点をクリーニングスプレーで清掃していましたが、やはり新品は違います。
ただ接点がキレイになっても、経年劣化により、接点の材質自体が消耗・劣化してしまうようです。
音質にこだわる方、ぜひ新品リレーをお勧めします。

これは注文コード 08588106 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月08日 20:10 満足度:

用途:振動センサーの出力リレーとして使用

小さくて良い。単三電池3本収納の電池ボックス内に電池2本とリレーを収納出来た。

これは注文コード 39068032 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月28日 14:33 満足度:

用途:アンプのBTL信号リレーの交換

アンプのBTL信号リレー交換の代替品として高感度のこちらを購入、高感度タイプは一般では購入が困難ですので非常に助かった。値段も問題ないのが良い。

これは注文コード 08588115 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月16日 09:56 満足度:

用途:オーディオ機器のメンテナンス

モノタロウ様でこの手が即納というのは非常に有難いです。
このリレーは良く使うので何個か買い置きしています。信頼できるオムロン製ですし。
ただ、部品の小分け袋の中でリード保護用のスポンジと部品が分離していてリードが曲がっていました。値段の面もあって大変かとは思いますが、リードの保護を一考くださると有難いです。

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年08月22日 09:34 満足度:

用途:自家用乗用車のLED照明等の連動切替スイッチ

作動音が気にならなく、小型なのでスペースの心配がない

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月16日 14:48 満足度:

用途:保守用の予備品

使用頻度にもよるのだろうが5年ほどで不良となる率が高い。

これは注文コード 08588081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月05日 15:04 満足度: ドミナント 様

用途:電化製品のメンテナンス

古い機器のリードリレー不具合の代替えに使用していますがトラブルなしで非常に満足しています。

これは注文コード 08588081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月21日 15:17 満足度:

用途:部品交換の為。

不良と思われるリレーを機能的に同じな為、部品交換にて、製品が良品となった。

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年05月02日 20:01 満足度:

用途:車の部品製作

いつもオムロン使ってますが故障が少なくて助かります

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月07日 11:22 満足度:

用途:趣味

作動状況のアンサーバックがあれば理想的なのですが。

これは注文コード 08588072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月17日 13:13 満足度:

用途:電子制御ユニットの補助部品として

急遽必要と成り注文しましたが、小額の注文にも関わらず対応も良く直ぐに発送をしていただきました。
製品、対応共に満足しております。
ありがとうございました。

これは注文コード 08588081 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ