パナフレキエーススルー パナソニック(Panasonic)

5つ
5件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
パナソニック(Panasonic)

パナフレキエーススルー

販売価格(税別): 3,890 / 税込4,279

平均満足度: (8件のレビュー)

通線性がアップしました。 パナフレキエーススルーは、一般のPFS管に比べ内面の摩擦を少なくしました。通線性における、電線やケーブルへの負担、キズが軽減でき、特にエコ電線、エコケーブル使用時の配管におすすめです。【用途】埋め込み・いんぺい・露出配管に使用できるPF単層波付管

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年01月29日 11:37 満足度:

用途:施工確認

加工しやすく防水性能もバッチリでした。
耐久性はこれから確認します。

これは注文コード 07274154 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月08日 16:19 満足度: 有限会社カネタ 佐藤建設工務店 様

用途:地中埋設の電線配線に使用した

丈夫で使いやすい商品だと思います、また使用したいと思います。

これは注文コード 07274172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月23日 18:21 満足度:

用途:防犯カメラ屋外配線保護に

耐久性で選びました。安い物は約半額ですが長持ちする方が良いです。

これは注文コード 07274181 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月16日 21:34 満足度:

用途:電源配線工事の壁貫通で使用

滑りがよく、スムーズに送り出しできました。
使用ではこのような長いもの(30m)は必要なかったのですが、切り売りがなかったため購入しました。

これは注文コード 08729901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月11日 07:56 満足度:

用途:屋外ケーブルの保護

ケーブルが、するすると入っていきます。
凄く通し易いです。

これは注文コード 08729917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月15日 00:49 満足度:

用途:倉庫内配線

この色だけは近所のホームセンターでは販売されていないため、再購入しました。同色サドルはバラ売りしかないようで、個別包装されて煩わしかったので、まとめ買いのできる単位を設けて欲しいです。

これは注文コード 07274154 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月12日 11:22 満足度:

用途:屋外照明用配線保護

現在設置されているものが経年変化でひび割れてきていたので、屋外で使用しているフレキチューブを全部確認したところこのチューブのみ全く変化なく使えていたため購入。
設置についてもフレキチューブの標準的な硬さで取り回しに苦労することなく設置できた。
特筆すべきはリード線なしで防犯カメラの柔らかい線が簡単に通せたのには驚きました、よほど内部も滑らかなチューブだと思いました。
ただ、使用する長さが購入した長さの半分未満なので残りの保管場所に悩む。

これは注文コード 07274154 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2011年05月30日 12:33 満足度:

用途:倉庫内の配線

引っかかりなどが無くよく滑るので、メッセンジャーを使わなくても非常にラクに線が通せる。
ロール状に梱包してあるが、巻きクセもつかないので気に入りました。

これは注文コード 07274172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ