ターミナル サトーパーツ

5つ
5件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
サトーパーツ

ターミナル

販売価格(税別): ¥90 〜

平均満足度: (8件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2018年12月01日 13:21 満足度:

用途:測定用ターミナル

アルミケース等に絶縁して取り付けるときは、PTFEチューブチューブ(外径4mm/ 内径3mm)を適当な長さにカットして、内径4mmの絶縁ワッシャー2枚で絶縁して固定しています。メッキがわずかですが磁性があります。

これは注文コード 08628724 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月12日 20:14 満足度:

用途:ラジオ制作に使います。

見本で1個だけかつて見ました。
思った通りで気に入りました。
まとめて買いたいと考えています。

これは注文コード 08628706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月11日 20:43 満足度:

用途:工作

同じ物をショップで購入していましたが、交通費などを考えると得した気分です。

これは注文コード 08628776 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年09月29日 17:53 満足度:

用途:趣味の工作

全部バラバラにして工作のパーツに使います。色つきのローレットネジ付きは持っていますが、このクロームのネジが欲しかったのです。ベースがM2があれば言う事ありませんが、オーダーしても断られました

これは注文コード 08628706 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月10日 16:12 満足度: 青木電気工事株式会社 様

用途:測定器の修理に使用します

敏速な対応でありがとうございました。

これは注文コード 08628855 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月03日 14:18 満足度:

用途:実習用のスイッチ盤に使用

実習用のスイッチ盤を作成しました。
以下の2点について述べます。

生徒が使用するので丈夫にと考えて12(mm)のコンパネ板を土台にして、カットアウトスイッチや切換スイッチ等を配置して、接続用にターモナル端子を付けました。しかし、板に固定して配線をするには、軸が少し短いので、板の裏側を20φのドリルで5(mm)ほど削って取り付けました。現物では、軸の長さが17(mm)ですが、もう少し長くして25(mm)ぐらいになると良いのではないかと思いました。

三相では、赤・白・黒 で電線なども色分けされていますので、端子ももう一色「白」を製造して頂きたい。白が難しければ、赤・黒と区別のつく別色で良いので、3色分あると良いと思います。

それ以外は、満足しています。

これは注文コード 08629153 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月03日 14:00 満足度: 山口県立萩商工高等学校 様

用途:実習用のスイッチ盤に使用

実習用のスイッチ盤を作成しました。
生徒が使用するので丈夫にと考えて12(mm)のコンパネ板を土台にして、カットアウトスイッチや切換スイッチ等を配置して、接続用にターモナルを付けました。しかし、板に固定して配線をするには、軸が少し短いので、板の裏側を20φのドリルで5(mm)ほど削って取り付けました。現物では、軸の長さが17(mm)ですが、25

これは注文コード 08629153 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月01日 15:42 満足度: 有限会社大原 様

用途:機器用端子

いつも使っている製品で、問題ないのですが、取り寄せ時間がもっと早いと嬉しいです。

これは注文コード 08628855 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ