SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

5つ
9件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
BOSCH(ボッシュ)

SDSプラスビット S4 ロングタイプ

販売価格(税別): 1,990 / 税込2,189

平均満足度: (9件のレビュー)

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2018年12月24日 15:01 満足度: 犬山aiエネルギー株式会社 様

用途:給湯管を通すため、コンクリート雨水枡の壁を貫通する。

最初に買った5本組の物では、すぐにダメになったが、この刃は十分耐えて15cm厚みの壁を貫通できた。φ21mmの穴を開けるのに、φ10mmから20oまで、数本使って、徐々に広げて行った。
改善点は、φ20mmは、納期がかかったことと、φ23mmの物が欲しかったが、手に入らなかったことです。

これは注文コード 06746957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月31日 11:12 満足度:

用途:専用回路増設

モルタルの壁への穴あけが簡単にできました。作業効率が上がり、助かります。

これは注文コード 06683783 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月20日 17:35 満足度:

用途:アンカー打ちの穴あけ

通常のコンクリートビットより穿孔スピードが速く短時間で済み満足しています

これは注文コード 06683756 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月18日 20:32 満足度:

用途:ケミカルアンカー穴

普通にコンクリートに穴あけ、メーカー品ですので全く問題は有りません、価格面ではホームセンターが安い場合も有るが、割引の時に購入の場合は安価になるケースも有るし経費処理には非常に便利である

これは注文コード 10009806 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月27日 19:27 満足度: 松井ブロック 様

用途:コンクリートや御影石の穴開けに使用

ダストの排出が早く刃も切れるので、作業が早い。
他社のものより良いと思います。

これは注文コード 06683783 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月22日 21:30 満足度:

用途:コンクリート穴あけ

正確に穴あけすることできます。刃先消耗品なんでずっと使える事は難しいと思いますが・・デッキ等をあける回数で寿命は違うと思います。

これは注文コード 06683905 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月06日 22:56 満足度: 霧島エンタープライズ株式会社 様

用途:コンクリート貫通時使用

コンクリート貫通時使用しております。価格面切れ味抜群で大変満足しております。

これは注文コード 06683756 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月09日 14:05 満足度: 彩友クリーンサービス 様

用途:シロアリ防除作業

コンクリートの穴あけ作業が楽になり今まで敬遠していたのですが気持ちの負担が軽減されました。

これは注文コード 06683896 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年07月08日 19:22 満足度:

用途:リフォーム工事でマンションの壁にアンカーボルトを打設します。

SDSプラスビットは錐を手で簡単に交換でき重宝しています。コンクリートだけで無く鉄板に孔を明ける作業が同時にある時、丸型の錐では空回りしてしまう時があります。SDSプラスビットなら空回りは絶対に無いので作業性が良い。コンクリート用六角の錐ではドリルを2台準備する必要があり作業性が悪いです。

これは注文コード 10064661 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ