PTFE系高級潤滑剤トリフロー アクロス商事

5つ
19件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
アクロス商事

PTFE系高級潤滑剤トリフロー

販売価格(税別): 3,990 / 税込4,389

平均満足度: (22件のレビュー)

高性能にこだわりぬいた究極の潤滑剤。潤滑のプロが選び続ける信頼の性能と実績。トリフローはPTFEパウダーを含む強固な潤滑・防錆皮膜を形成し、あらゆる金属摺動部の磨耗を劇的に低減いたします。 低摩擦係数・・・あらゆる固体潤滑剤中最も摩擦係数の低いPTFE配合 高荷重性能・・・ASTM-D3233 4500Lbs以上 防錆性能・・・金型、機械パーツ等の防錆剤としても好適 潤滑性能の持続・・・特殊ベースオイルの使用により、従来品と比較して約5倍程度長持ち 浸透性能・・・どんなに狭い隙間にも瞬時に浸透。チェーン潤滑、ネジ緩め等に威力を発揮【用途】プレス金型の防錆、メッキラインの防錆、ボルトのかじり防止措置の為の防錆、インラインスケートローラーのベアリングの防錆、潤滑、スリッタースコアラーの摺動部の防錆、潤滑(液だれ防止、紙粉が付着しにくい) 回転する金属部分の潤滑、防錆(節電効果大) 摺動金属部分のメンテナンス、液だれ防止

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 22件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年02月13日 01:31 満足度:

用途:診察機械の手入れ

診察に使う機械の手入れに使用します。今までは、よくある汎用品でしたが、トリフローを使って滑りのスムースさに満足しています。使い始めたきっかけは、ドイツの機械メーカーのサービスマンが使っていました。少量のタイプも希望します。息子の自転車にも使っています。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月22日 21:45 満足度:

用途:銃や機械の潤滑防錆に使用

潤滑・防錆共に相変わらず良い性能。
値段が落ち着いてくれることを願います。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月04日 17:46 満足度:

用途:銃の手入れ

散弾銃の給油に使っていて、こちらからの購入で銃砲店より安く手に入ります。
スプレーは以前から使っていますが、トリガーの給油でも押し方で可動部分だけ極少量の給油ができ、使いやすいです。また、持久力もあると思います。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月03日 13:23 満足度:

用途:やっぱり一番よい

いろんな潤滑剤を使ってきたが最後に行き着くのはこの製品。
値段は高いがプロユースには必需品。
しかし、仕入れの関係か最近値上がりが半端なく買うに買えなくなってきてるのが残念です。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月15日 14:59 満足度:

用途:ミシン整備に使用

他に無いくらいの高濃度の潤滑剤の為、細かな部分への使用で整備するには必需品です。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月06日 20:38 満足度: 有限会社横田水道 様

用途:散弾銃メンテナンス

なじみがよく、大変満足しています。
土日5%OFFで購入しましたが、非常にお得感があります。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月13日 13:04 満足度:

用途:歯車の噛み合い部

自作の簡単なギヤボックスの歯車部に一吹きしています。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月10日 14:43 満足度:

用途:銃砲類のメンテナンス

今まで使ってきた油脂とは大違い。サラサラした仕上がり。人に貸したらCRCの如く使い倒されるのが痛い。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月01日 19:48 満足度: 極東開発工業株式会社 様

用途:回転軸など

回転する箇所で異音を、持続的に解消したのならこれがお勧め!!

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月23日 20:13 満足度:

用途:オートバイのチェーン、回転箇所などの潤滑

すごく滑らかになります。噴射時はタイヤやブレーキディスクにつかないように気をつけています。付着してもパーツクリーナーで落ちますが。
一つとても残念なのが、付属のスプレーノズルがガバガバで、使用すると噴射しきれない液がノズルの根元から缶の溝に落ちて溜まります。量が"漏れた"レベルではないので、設計ミスか付属間違いを疑うほどです。改善を要望します。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年04月26日 21:33 満足度:

用途:特殊器材のメンテナンス&バイクメンテナンス

いつも特殊器材の使用後の手入れ
オートバイのメンテナンス&チェーンに
吹き付け、さび止
錆び止めは、普通の人が思う以上に
効果は最高です。
バイクのチエーンについては思ってる以上に
最高です効果てきめん

このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月16日 21:25 満足度: LLP NIKI工房 様

用途:機械整備時

PTFE系の潤滑剤は色々あるようであり、機械工作をはじめ、機械の整備時に長年試しみております。トリフローを使い始めてみて、当方は10年を過ぎました。お気に入りの万能潤滑剤のひとつであり、これからも愛用していきたいと考えております。
スプレー式でないリキッドタイプがあれば、即時購入・使用したいです。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月04日 11:54 満足度:

用途:スライド軸の潤滑

仕事で長年使わせてもらってます。70mlタイプの取り扱いがあればまとめて購入しますので是非ご検討いただければと思います。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月11日 00:34 満足度: Big Point 様

用途:★あらゆる(駆動系)最高!

★あらゆる(駆動系)最高です。樹脂製から金属製まで全て良い感じ(ヨーヨー)などにも(最高)ヨーヨープロも使用しています。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月07日 14:52 満足度: Big Point 様

用途:★自転車(チェーン)など、その他色々です。

★数十年前から使用していますが(リピーター)ですが(大変)滑り(良い)PTFE系(高級潤滑剤)です。あと(匂い)なども、通常市販の(オイルスプレー)とは違い(良い匂い)ですね!個人差有りますが、私は、良いと思います。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月10日 15:06 満足度: ディフロンティア株式会社 様

用途:潤滑剤として大変優秀だと思います。

油圧・電動装置の組み立て時に潤滑剤として利用しています。
潤滑油と違い、均一に噴霧すれば薄くつけるだけで効果があります。
完全な粉体ではなく油脂分も含んでいるので、べたつきは残ります。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月12日 14:30 満足度: 株式会社逸品化成 様

用途:金型の中に吹き付ける

以前得意先からタダで頂き使ってみたところ、樹脂と金属の剥離が良い。
その為、透明塩ビを長時間成形可能になった。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年11月19日 15:41 満足度:

用途:平ギヤとラックギヤにモリコートの代わりに塗っています。

錆びないし汚れないしずっと使います。もうモリコートには戻れません。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年06月10日 16:32 満足度:

用途:機械の可動部に塗布しています。

普通のオイルを使用すると半日程で摺動音がするような場所でもトリフローを塗布すると未だに摺動音がしない。
手元にあるといざという時に便利です。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月13日 11:56 満足度:

用途:金属摺動面

エンジンオイルを使用していましまが、摺動の際に負荷が大きく又、オイルが流れ易く困っていました、高粘度のタイプがなかなか見るからず、本商品に辿りつきました。摺動の際に負荷は小さくなりました。

これは注文コード 09253036 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ