電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機)

5つ
11件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
2件
HiKOKI(旧日立工機)

電気ディスクグラインダ

販売価格(税別):  

平均満足度: (15件のレビュー)

ハイパワー960W高性能モーター搭載! クラス最高の粉じん耐久性を発揮! 樹脂ボディ アース不要の二重絶縁構造

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2016年05月19日 16:34 満足度:

用途:鉄鋼切板の研磨

非常に良いです。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月22日 07:32 満足度:

用途:機械整備

持ちやすく軽いので作業が楽です。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月17日 12:03 満足度:

用途:バリ取りなど

安い!

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月19日 15:50 満足度:

用途:金属板の切断

発熱しないで良い。音も静か。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月06日 17:51 満足度:

用途:鉄管の削り

絶好調です。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月07日 13:32 満足度:

用途:スチール、ステンレス製品の削加工

本体が握りやすく、軽量で使いやすい。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年07月11日 13:15 満足度:

用途:パイプの面取り

手にしっくりとなじんで、細かい動きが出来満足しています

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年01月20日 09:17 満足度:

用途:コンクリート研磨

パワーは充分あると思います。一度の使用時間が、長くなるため耐久性が必要ですが、現状では不明です。サイドハンドルの使用が義務付けられている現場が多いので、標準装備にしてもらえるとうれしいです。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月15日 18:25 満足度: 山田興業 様

用途:切断

パーワーはありますが、ブレーキが無いから余り現場での評判は
良くない今は照準装備が普通だと言われる。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年08月21日 20:06 満足度:

用途:塗装作業時のケレン、ひび割れ補修のUカット、外壁タイル切断

握り易く作業性が良い。プロが使う道具は耐久性と信頼性が重要。
あまりにも安いものやDIY向け電動工具は、現場で使うにはアテにならない。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年08月05日 13:08 満足度:

用途:アルミ部品の切断

若干軸部が弱いのでもう少し値段が安ければ助かります。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2012年12月25日 22:18 満足度: 合資会社石川鉄工所 様

用途:金属研磨と切断

やっぱり日立はいいです。バランスもよく少しでも軽量を望むプロの気持ちを理解されています。危ないですが回転させたまま定番に置いても暴れないので使いやすいです。
これに統一しようとしています。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年10月09日 11:20 満足度:

用途:鉄工作業。削りや研磨。

2ヶ月ほど前に購入。1ヶ月も使用しないうちにボディが熱を持ちガラカラと異音が。まだ動くがストレスを抱えながら作業しています。専門職で毎日使用しますが以前の同メーカーでこのようなトラブルはありませんでした。残念です。

MonotaROからの回答:

連続使用時間が長くなると熱を持ち場合がございます。
使用方法につきましては一度メーカーにご確認ください。
修理等必要になりましたら別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年04月20日 17:17 満足度: 有限会社 西京モータース 様

用途:自動車板金

ギアの歯が欠けた!!!

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 8人
2010年11月29日 15:31 満足度:

用途:金物工事

回転中の振動やブレが無く手が疲れにくい。
ラフな扱いでも壊れにくいです。
(聞いたことの無いようなメーカー品と比較して)

これは注文コード 09256344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ