沈めフライスのレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
沈めフライス モノタロウ
モノタロウ
1,498 / 税込 1,648
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-03
用途:
キャップボルトの頭が出ない加工に使用

この価格でこれが楽に出来るんだからすごい。
もっと早く知りたかった。

2023-12-02
用途:
平ネジの下穴加工用
対象商品:
09434345

M3ネジの頭を隠すために使用してみました。3mmの下穴が開いていますので、ここに先端を入れて座ぐると丁度良い径の隠し穴が加工できます。

2023-06-22
用途:
アルミ材の加工に
対象商品:
09434363

本来はフライス用刃物と思いますが、当方では木工用ルーターをスタンドに固定し回転数を調整しつつ木材や軽金属加工に使用しています。軽金属相手には十分な切れ味で、穴あけ(位置決め)と沈め加工が一度にできて楽です。

2022-12-01
用途:
バイクのカスタムパーツ作成
対象商品:
09434397

安価ですが、アルミ材ならサクサクと切れ味抜群です。
ロングシャンクがあったらもっと良かったです。

2022-07-30
用途:
鉄板にボルト頭部用に

アルミや鉄板にボルト穴開けるとき、ボール盤やフライスで、6mm穴開け、頭部用に12mmドリルやエンドミル使ってましたが、大量だと面倒。先ず6mmドリルでどんどん穴開けたあと、こちらに交換すれば時間は半分です。サクサクいけます。

2021-04-14
用途:
アルミ6㎜板に6角穴付きボルトの頭部を沈めるために使用
対象商品:
09434372

サクサク良く切れます、1/4があればいいのですが。

1人が参考にしています
2021-02-01
用途:
治具作成
対象商品:
09434372

アルミに使用しましたが、切れ味もよく綺麗に仕上がりました。

2020-11-21
用途:
アルミ板10mmに使用
対象商品:
09434354

簡易ドリルスタンドとして垂直動作を正確に決めるため各種形状アルミ板へ沈め六角ボルト用に使用。
とても好調。

2020-05-12
用途:
ボール盤作業
対象商品:
09434397

価格が安く多少不安がありましたが、難なくアルミの加工が出来ました。

サンソー精工株式会社 様2019-04-27
用途:
治具
対象商品:
09434354

切れも良く、使い勝手がいいから、他の種類も揃えたい

TAKO技研 様2018-03-02
用途:
アルミ・樹脂へのキャップボルト穴用ザグリ加工
対象商品:
09434345

アルミ屋樹脂への加工用としては 何の問題もありませんが S45CやSUS304の加工に使用すると5~10回程度の加工で 刃先に摩耗を生じてしまうので 非鉄金属用と割り切ったほうがよいようです。価格も安いので 満足しています。

HI-TECH カイホコ 様2017-06-12
用途:
アルミ素材に使いました。ばっちりです。
対象商品:
09434372

梱包が丁寧すぎてびっくりしました。もっと簡素化してもよいのではないでしょうか!?

2020-06-08
用途:
キャップスクリュー用穴あけ
対象商品:
09434363

中心の刃ではない部分が後8mm位長ければアルミフレームに穴あけが出来たのでそこが残念でした。通常仕様は問題ないかと思います。

バイクショップ スプラシュコウベ 様2018-09-18
用途:
キャップスクリューの沈め
対象商品:
09434345

ボール盤に固定し、電源をいれずに合わし回転させて下げていくと案内部分が折れていました、今までこの方法で問題なく出来ています。何が間違いかわかりません。

JOYO 様2017-11-27
用途:
アルミパーツの加工
対象商品:
09434381

アルミの加工に使いました
問題なく使えたと思います
他のサイズも欲しくなりました

1人が参考にしています
パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
09434372

iiyo

1人が参考にしています
2014-09-09
用途:
六角穴付きボルト用
対象商品:
09434345

当然ながらM3用でアルミなら小型ボール盤で、軽く作業できます。切削面もきれいです。

1人が参考にしています
2014-04-28
用途:
アルミ板への加工
対象商品:
09434381

アルミへの使用では、ボール盤で十分加工できました。仕上がりも満足のいくものでした。

2015-05-28
用途:
アルミ板材の座繰り加工
対象商品:
09434372

座繰り底刃の仕上げがされておらず、荒く且つ微妙に内側が深く入るテーパー状になっている。切削面は側面底面とも粗く、切れも良いとは言えない。残念ながらメーカー品と比べてお得とは言いがたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

有限会社吉田精密 様2014-11-10
用途:
フライス
対象商品:
09434354

切れがいいです。