ステンレス用はんだ 白光

5つ
23件
4つ
5件
3つ
3件
2つ
0件
1つ
0件
白光

ステンレス用はんだ

販売価格(税別): 308 / 税込339

平均満足度: (31件のレビュー)

鉛入り(共晶) 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い ヤニなし【用途】ステンレス用はんだ、金属加工用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 31件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年09月08日 05:59 満足度:

用途:自転車の前カゴ修理

自転車の前カゴが破断しましたので、それを付ける為に使用しました。しかし私のような使い方は最終強度的にはお奨めしません。
接着する部位同士をまずしっかりと脱脂し、サンドペーパーなどでヤスって、そしてフラックスです。フラックスはBS-45を使いました。フラックスを塗布し接着するステンレス部位を双方しっかりと加熱。後はこのハンダをたっぷりと流し込みます。通常の電子部品のはんだ付けよりも多少は難易度が上がりますが、融着すればかなりの強度を得られます。融着後に適度に力を加えてしっかりとした強度を得られているかの確認は必要ですね。本来は溶接するのがベストでしょうが、これでも実用上は問題ないレベルの結果を得られました。ポイントは接着金属同士のぬ脱脂と研磨、そしてフラックス、100W以上のコテでのしっかりとした接着金属部位の加熱です。

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年07月21日 07:20 満足度: Technical Adviser 様

用途:ステンレス部材のハンダ付け作業

別に購入したフラックスと共に使用。ステンレス部材の半田付けに丁度良い。

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年06月20日 23:10 満足度:

用途:電子機器のメンテナンス

値段も手ごろで満足しています。
フラックス入りもよろしくお願いします。

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年05月31日 17:25 満足度:

用途:ちょつとした板金補修

長らく使ってる定番商品
流動性が良く非常に使いやすい
大物は板半田を使った方が楽だが小物修理はこちらのほうが小回りが効いて具合が良い

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月28日 07:48 満足度:

用途:修理用

ステンレスはハンダ不能と思っていたのですが、サフゾールとの併用でまったく銀線などと同様にしっかりとはんだ付けできます。もう手放せない、という感じです

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年08月14日 08:29 満足度:

用途:ステンレス部品の固定

とても気に入りました。
もっと早く買えば良かったです!

これは注文コード 09450926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月05日 08:39 満足度: 林技術サービス 様

用途:ステンレス

初めてステンレスのハンダ付けしました。
溶け込み良く上手く行きました。

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月18日 15:19 満足度:

用途:修理用

問題なく使えます
近くのホームセンターよりも安ので◎

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月23日 20:41 満足度:

用途:電気配線作業

余り出番が無いのですが、普通に使えます。安くて良いと思います。

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月07日 16:48 満足度:

用途:振動型機器の自作に

ジグソーブレードにステンレス部品を半田付けするのに使いました.

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月09日 16:00 満足度: 石黒商店 様

用途:工作

非常に使いやすく大変お得です。田舎なので取り扱い店が無く大変助かっています。

これは注文コード 09450926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月31日 16:52 満足度:

用途:釣り具のヤエン製作に使用

私の場合は釣り具のヤエンの製作に使用しています。値段が安いのでコスパは非常に良いし、ちゃんと使えますので重宝しています。

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月25日 19:29 満足度:

用途:薄肉ステンレスパイプと他の部材との接合

特に問題なく使えています。薄肉ステンレスパイプと他の部材との接合の場合、フラックス必須です。

これは注文コード 09450926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月27日 10:19 満足度:

用途:電極作成時のケーブルとの接続

非常にいいです。ステンレスはハンダ不能と思っていたのですが、サフゾールとの併用でまったく銀線などと同様にしっかりとはんだ付けできます。もう手放せない、という感じです。

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月17日 17:33 満足度:

用途:ステンレスの半田付け

良いですね。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月23日 17:23 満足度:

用途:ハンダずけ

大丈夫しっかりとくっついてますいつも使用しているものと変わらないです

これは注文コード 09450926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月06日 16:21 満足度:

用途:車両カスタムの一環として

金網切断時、ほつれないようハンダ付けに使用。良く簡単に付き驚きでした。非常に重宝。

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月27日 17:24 満足度:

用途:ステンレスのフィルター製作

むかしはステンレスはハンダできないと思っていたのに、時代の進歩は素晴らしい。ステンレスの打ち抜きにステンレスのメッシュ網を貼るのに、こんなによく付くとは思いませんでした。温度が高い時剥がれないかが少し不安です。(製品は何度の環境で使用されるのかはわからないため)

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月14日 21:01 満足度:

用途:アタッチメントの工作用

まだ使用していませんが、今までステンドグラス用の半田を使用
していたので比較してみたいです。成分は同じみたいですが?

これは注文コード 09450917 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月17日 18:46 満足度:

用途:修理

問題なく使えます。、、、、、、、、、、、、、、、、

これは注文コード 09450935 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ