メモリーバックアップ エーモン工業

5つ
13件
4つ
5件
3つ
5件
2つ
1件
1つ
1件
エーモン工業

メモリーバックアップ

販売価格(税別): ¥999

平均満足度: (25件のレビュー)

車両のメモリー(オーディオ、コンピューター、パワーウィンドウ等)を単三乾電池6本で保護【用途】DC12V用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 25件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2019年09月16日 15:42 満足度:

用途:バッテリー交換

お客さんのバッテリー交換時にメモリーの保持に使用しました。電圧は9.5Vでした。普通に使えてメモリーも大丈夫でした。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月21日 06:47 満足度:

用途:バッテリー交換

妻の車のバッテリー交換時のメモリーバックアップに使用しました。妻の車はボンネットの奥の方にバッテリーがあるために大変取り出しにくくやっと取り出しましたが、取り出す時にメモリーバックアップのクリップが外れてしまい車の記録が全てダメになりました。自分の不注意ですがバッテリーが取り出しにくい車は気を付けないといけません。何とか良い方法ありませんか?

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月07日 18:17 満足度:

用途:自動車のバッテリー交換作業時

軽量で使いやすいです。
電池ケースの底面に滑り止め加工が施されると
さらに使いやすくなると思います。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年09月28日 19:50 満足度:

用途:自動車のバッテリー交換時

いまどきの車は様々な情報を記憶しているのでバッテリー交換時にメモリーを消さずに済むのはありがたいです。欲を言えば、バイクのバッテリーにも対応できるよう小さなクリップもあると一層便利になると思いました。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年08月27日 14:59 満足度:

用途:整備時

安物ですが 普通に使えます。
出来れば ON OFFスイッチがあれば良いかなと思います。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年02月24日 20:07 満足度:

用途:プリウスのバッテリー交換時に使用しました

作業はとても簡単で問題なく交換が出来ました。メモリーも以上ありませんでした、購入してよかったです。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年04月05日 17:01 満足度:

用途:車の整備

バッテリー外すと、毎度カーナビの設定が飛んでいましたが、これでキープできるようになり重宝します。新品電池から電気設備全OFFで6時間の整備使用で1.5Vから1.35Vくらいの減りでした。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年01月31日 19:44 満足度:

用途:バッテリー交換時

電池を入れる時も取り出す時も、マイナス極のバネのせいなのか深さが浅いせいなのか、電池を抑えながら扱わないと、飛び出して散らばってしまいます。蓋の蝶番も樹脂が薄くなっているだけなので、何回か使用したら、切れて取れそうなぐらい華奢。
クリップカバーは、ほとんど金属部分が見えないので安心して使用できますが、つかむ力が弱いのか、つかむ位置が悪いのか、交換中に簡単に外れて、全くメモリー保持の意味をなさなかった。挟んだクリップを養生テープでぐるぐる巻きにしておくか、プラス極に交換専用の端子でも付けておいた方がよいかもしれない。クリップの握る部分は今よりもっと小さくて良い、そこが大きいと、バッテリーを取り出している最中に、握り手部分に当たって、邪魔になるし外れやすい。なんなら、バネと持ち手を無くして、蝶ねじとかで確実に締め付ける端子に改善してほしい。そこが一番の肝、ここが外れると、いくら安くても全く無駄だから。
会社の車4台のバッテリー交換に使用し交換時期がそれぞれ異なりますが、一度交換すると当分使用しないので、電池は抜いておいた方がよさそうです。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年06月27日 23:36 満足度:

用途:車のバッテリー交換

レビューに書いてあるようにクリップをバンド止めして新品の電池使ってうまくいきました。
バックアップをしなかった時の再入力の手間を考えたらとても良い。もっと早くから使用すればよかった。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年04月19日 19:25 満足度:

用途:バツテリ-交換

バツクアップで使用全く問題なく使用できました値段も手ごろで満足してます。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年07月15日 07:48 満足度:

用途:バッテリー交換作業

プリウスの補機バッテリーは、補助電源によるメモリーバックアップをせずに交換すると、種々のメモリーがリセットされてしまうので、この商品は自分には必須です。そうそう頻繁に使うわけではないですが、2〜3年に一度の補機バッテリー交換は、ディーラー任せにせず、これを使ってDIYしています。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年11月06日 19:44 満足度: ドリーム・オート 様

用途:バッテリー交換で

再バックアップの手間省く為購入して、使いました、直ぐもととれますよ。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2014年11月06日 14:59 満足度:

用途:バッテリーバックアップ

携帯でき格安で狭い所での作業に便利な大きさで使い勝手が良い。メモリーバックアップも支障なく作業を終了しました。
機会が有りましたらお付き合いをお願いします。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年02月07日 16:54 満足度:

用途:バッテリー交換時のメモリーバックアップ

1Aガラス管ヒューズとダイオードのみの簡素な作り、せめて電源スイッチと電源表示LED、ヒューズはリセッタブルヒューズ(ポリスイッチ)ならなお良いです。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2012年12月17日 15:32 満足度:

用途:バッテリー交換

バックアップできました。欲を言えばオンオフのスイッチと電池残量表示があればもっと使いやすいです。多少値段アップしてもそのような商品がほしいです。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年09月30日 16:19 満足度:

用途:バッテリー交換時のバックアップとして

簡易的な作りながら問題なく使用出来ました。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年11月01日 19:33 満足度:

用途:メモリーバックアップ

安い。電池を入れっぱなしで良いのかな〜?

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月16日 09:28 満足度:

用途:バッテリー交換作業

バッテリー交換の際、設定してあるメモリーが初期化しないようこのメモリーバックアップを使用しました。バッテリー交換後メモリーを確認しましたが、設定が初期化にならず重宝しました。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年01月18日 20:44 満足度:

用途:バッテリー交換時のバックアップ

他の方のレビューのとおり、クリップが小さく掴む力が弱いと感じました。使用中に外れてしまい、結局普通にマイナスを外した作業と変わらなくなりました。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年05月24日 12:58 満足度:

用途:バッテリー交換

商品の作動に対して、電池の残量や開始時のスイッチなどが無いので、作動チェックができないのが難点です。使用後にメモリーが飛んでいなかったので、良かったという感じの使い方ですね。

これは注文コード 09936342 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 2 次へ