管ヒューズ エーモン工業

5つ
41件
4つ
4件
3つ
11件
2つ
0件
1つ
0件
エーモン工業

管ヒューズ

販売価格(税別): 109 / 税込120

平均満足度: (56件のレビュー)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。【用途】自動車のヒューズ切れの交換や電装品取り付け時の電装品保護に。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 56件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年05月07日 23:52 満足度: 中村商会 様

用途:ヒューズ交換と呼びのヒューズ

サブバッテリーの電源のインバーターのヒューズとして使用最初は20Aのヒューズだったのですが容量不足の為30Aに変更しました。

これは注文コード 09936771 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年04月03日 15:56 満足度:

用途:バッテリー充電器のヒューズ交換

近くのホームセンターには2Aが無かったのでモノタロウで購入しました。品揃えがしっかりしているので助かります。

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月11日 16:38 満足度:

用途:DA IWA INDUSTRYの自動車電源の使用

ホームセンターで2Aを探したが見つからず、無くて元々とサイトを探して発見。価格も安く満足してる。

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月28日 09:58 満足度:

用途:手持ちが4Aのため

家に転がっていたヒューズホルダーを自分で引き込みした線のため万が一短絡した際保護目的でスクーターのメットイン照明とCDI電源へかませてました。が今まで4Aとあからさまに定格以上でした。約1ヶ月使用後問題ナシ。様子見て1A予定

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年02月02日 15:20 満足度: ホームセンター中山 様

用途:ウインチの電源側に取り付け

ガラス管ヒユーズは電圧の違いにより長さを変えているようです勉強になりました

これは注文コード 09936762 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月14日 09:52 満足度:

用途:車のメンテナンス

Aの刻みが細かくて、2本での価格なので気兼ねなく購入しています。
安い為に、上下1A位予備として揃えています。

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年02月08日 21:02 満足度:

用途:自動車用配線の分岐用に購入

ホルダー 分離式 管ヒューズ用の商品を購入する際にヒューズが入って居ないので、購入しました。問題なく使用出来ています。

これは注文コード 09936735 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月01日 13:01 満足度:

用途:40年前から使い続けているバッテリー充電器

我が家では、自動車やオートバイのバッテリーを非常に頻繁に充電します。
今時、ガラス管のしかも、1Aの物なんて希少でしかありません。
大は小を兼ねると大きな容量の管ヒューズでも良さそうなものですが、
やはり相性があるようで、これが一番です。本当に助かります。

これは注文コード 09936692 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2021年02月03日 16:40 満足度: 木村陶雲 様

用途:DIY

旧バッテリーを活用するために配線作業をするのに購入しました。

これは注文コード 09936753 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月26日 01:13 満足度:

用途:自作電気・電子回路で使用

1・2個で良いのですが、残りは予備として保存。
DC低電圧では断線しないので、残り物で実験しようと思います。

これは注文コード 44354274 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年09月06日 09:45 満足度:

用途:旧車のヒューズ切れ

近所のホームセンターに置いてなかったので助かりました。

これは注文コード 09936735 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月10日 15:01 満足度:

用途:無線機のリニアアンプの電源コ−ド用

何も言うことはありませんが、品質も良く、大満足です。

これは注文コード 09936753 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月21日 15:23 満足度: 理髪店 レーヴ 様

用途:交換

車のインバーターが使用できず、交換したらちゃんと電源が入り使えるようになりました

これは注文コード 09936744 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年01月15日 14:54 満足度: 株式会社中央測量 様

用途:農機具の手入れ機械の整備

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

これは注文コード 09936753 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月02日 21:34 満足度:

用途:自動車の整備

配線追加の際の、ヒューズ追加に使用。
普通に使えます。

これは注文コード 09936735 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月19日 08:59 満足度:

用途:ACC電源部の取り出し時

ドライブレコーダーの電源部取り付けで、逆電流防止に取り付けました。問題なく取り付け、助かりました。

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月03日 19:15 満足度:

用途:切れたヒューズの交換

安くて扱いやすく、必要十分、大変満足しております。

これは注文コード 09936726 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月28日 18:11 満足度:

用途:保守部品

少量、安価に購入できて助かります。見た目の品質は問題ないです。

これは注文コード 09936735 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月18日 14:56 満足度: 大嶋クリップ 様

用途:バイク配線

電気の知識が無いので、自動車用と書いてある本品が無難と思い買いました。

これは注文コード 09936692 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月09日 00:11 満足度:

用途:電装系

他のものと合わせて注文、とにかく安い!!宅配で届くので買いに行く手間を考えると安いと思います。

これは注文コード 09936701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 3 次へ