軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所

5つ
4件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
2件
藤田秀ナット製作所

軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H

販売価格(税別): ¥1,190

平均満足度: (7件のレビュー)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2018年02月21日 05:45 満足度:

用途:通勤車両に使用

ロックナットと一緒に購入しました。
スチールの強度に比べると若干不安要素は厭えない感がありますが
軽量化&HEX17という特殊なサイズに対応していることが有難いですね。

これは注文コード 09930191 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月11日 21:12 満足度: 阿紀自動車 様

用途:ボルト交換したら30oでは長さが足りない。

さすがに軽いですね。ボルト交換したらノーマルでは、足りたない40oで5o余る予定で購入しました。計算道理です。数ミリがねじ込み硬くて少しずつねじ込み問題なく使ってます。ソケットはロング使えば全然傷もつきません。見栄えが良くなりました。

これは注文コード 09930252 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月09日 23:04 満足度:

用途:アルミ交換用

少しでも軽量化にと思い購入しました。特に使ってみて不具合はありません。取り付け時に傷はつきますが、アルミなのでそんなものかなと思いますが、トルク管理はちゃんとやったほうがよさそうです。

これは注文コード 09930243 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月11日 16:35 満足度:

用途:ホイールの締結

購入後早速使いましたが、全く使い物になりませんでした。
仮付けを行って締め付け後に外そうとしたら、ナットの中間部分から折れてしまい、ホイールを2本外せなくなり最終的に大がかりな作業になりホイールを2本廃棄することになってしまいました。
締め付けトルクをアルミナット指定のトルクで締めたのに非常に残念です。
ナットの内部部分の精度も非常に雑でした。

MonotaROからの回答:

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

これは注文コード 09930182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2012年05月27日 17:58 満足度:

用途:ドレスアップに。。。

とりあえず、1パック試してみようと思い、購入しましたが、ボックスレンチのコマを直接手で持って締めただけで傷つきました。。。アルミなので仕方ないといえばそれまでですが、工具で締めたら削れてしまうかも知れませんね。残念な買い物になってしまいました。1パックで済んで良かったのかも知れません。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2011年11月28日 17:29 満足度: デントリペア金沢 様

用途:ジムカーナ競技やサーキット走行でのタイムアタック用に使用します。

購入したのは対辺17mmのタイプで実測すると1個約19gと予想どおり非常に軽く、クロモリレーシングナットの約42gと比べても半分以下でありホイール1輪分のナットだけで100g以上の軽量化となりました。
アルミなので耐久性が少ないことを考慮し、1発勝負のタイムアタック用に使用するつもりです。

これは注文コード 09930207 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年08月22日 16:41 満足度:

用途:ホイールの固定?

外径とネジ穴の中心の軸がズレている為?歪な回転します。あと、ゆるんでいても指では回せないくらい渋い。20本すべて。ピッチがいい加減なのか山が痩せてしまったのかわかりませんが、「アルミだから仕方がない」と、あきらめています。見た目はカッコイイです。クレームではありません。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

これは注文コード 09930191 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 次へ