ハロゲン投光器 タイカツ

5つ
2件
4つ
0件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
2件
タイカツ

ハロゲン投光器

販売価格(税別):  

平均満足度: (6件のレビュー)

アルミダイカスト焼付け塗装で腐食しにくいです。 耐熱前面ガラス付、さらにガード付で安全性を高めました。 防雨型なので、雨中での作業や水辺の現場でも安心です。 光は自然光に近い色なので、目が疲れにくく作業効率もUPします。 ポールをゆるめるだけで高さ調節、脚の開閉が可能です。(高さ90〜185cm)【用途】土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2015年02月04日 17:13 満足度:

用途:現場の灯り

2台購入しましたが、1台は箱をあけたら高さ調整の金具が壊れていた。
もう1台は、使用して2・3日で急に点かなくなりました。
安くて、とてもいいのですが次は購入しません。
しかし、不良品の対応はとても迅速で良いです。

MonotaROからの回答:

この度は大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
商品を検査させていただきたいので、別途連絡させていただきます。

これは注文コード 10285353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年11月05日 16:17 満足度:

用途:現場場内での作業の際に使用

組み立てた後、持ち運びの際に足が広がる。
足開き止めのつまみを締めても広がるので改善して欲しい。

これは注文コード 10285353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年05月16日 14:45 満足度: 日鉄ビジネスサービス鹿島株式会社 様

用途:国家技能検定試験の仕上げ作業で使用します。一人や二人の小人数でで仕上げ作業をするのに、工場建屋内の全照明を使っていましたが無駄なエネルギー消費になっていました。一人や二人で作業するときは、工場建屋内の照明は消して、このハロゲン投光器を使用するように作業方法を改善しています。

300ルクス以上必要ですが、1灯でも、充分な照度が得られますので、省エネになります。
また、比較的軽量ですので、移動や収納も楽にできます。非常に重宝しています。

これは注文コード 10285353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年03月26日 11:05 満足度:

用途:40Fコンテナのデバンイング作業に使用。

中まで明るく照らす事で商品の品番識別が楽になりました。

これは注文コード 10285344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年01月21日 15:09 満足度:

用途:内装作業

ビスが下側についているので、通常もカチッと安定よく二つの電灯がとまるわけでなし、いつかこのビスを失くすだろうと予想できる仕組み。
普通、移動或いは、脚部分を閉じたり広げたりして使用するのであるから、常に動かすことを前提にこのようなところに神経使ってもらいたい。
特に1灯より安定性が悪いのであるから。
緩むたびに華奢さを感じてしまう。

これは注文コード 10285353 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2014年02月14日 21:21 満足度:

用途:溶接、組み立て

先週買って使い始めました。何時間使ったでしょうか、早くも球が切れました・・・
明るさや使いかってには大きな問題点は感じませんが一週間しないうちに球が切れるとは何とも・・・。
交換用の球のセット販売があってもいいなとおもいました。

これは注文コード 10285344 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ