コンプレッサー安全弁 EARTH MAN

5つ
10件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
EARTH MAN

コンプレッサー安全弁

販売価格(税別):  

平均満足度: (15件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2018年11月07日 23:31 満足度:

用途:確かな品質

中華コンプレッサーの安全弁からエア漏れ。安くて品質の悪い物が多いですが、これは価格が高い分、品質は良いです。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月25日 15:46 満足度:

用途:塗装作業時 他

中国製コンプレッサーの安全弁は使用圧以下で作動してしまうため、類似品のこちらに交換しました。安価で品質も良く作動圧もバッチリで、とても助かりました。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月16日 21:19 満足度:

用途:コンプレッサー

安価だったので購入しました。

圧力を解除して試しました 規定通りで開放されました。

作りもしっかりしています。

お買い得です。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月25日 20:22 満足度: 株式会社城山商会 様

用途:コンプレッサーのメンテナンス用

現行の安全弁と交換して動作確認しましたが、エアーの切れ具合も良く満足しています。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月09日 20:00 満足度:

用途:予備用に購入

使っている安全弁が壊れた時に
買っておけばすぐに交換できます
まだ使っていませんがしっかりしたつくりで
安心安全な安全弁だと思います

これは注文コード 10411511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月03日 23:40 満足度:

用途:コンプレッサーの安全弁

中国製らしき古いコンプレッサーでしたが、交換部品の径が合い、スムーズに動いてくれます。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月26日 09:33 満足度:

用途:100Vエアーコンプレッサー部品

部品として売っているお店があって良かった。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月21日 17:42 満足度:

用途:使っていたエアーコンプレッサー用の安全弁が古くなってきたため交換です

早速取り付けて使っていますしっかりしたつくりなので安心して使えそうです。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月21日 22:51 満足度:

用途:コンプレッサーの安全弁が漏れだした為、頻繁に起動・停止が繰り返されるので、交換した。

この手の部品は、なかなか店頭に並んでおらず入手しずらかったのですが、コスパ・性能とも文句なしの商品でした。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年11月25日 11:19 満足度:

用途:コンプレッサー補修

弁は8kg/cmで開く。

探していた物だったのでとてもよかった。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年03月22日 13:58 満足度:

用途:タイヤ交換 タイヤの空気圧調整

取付後、きちんと機能しています。
つくりもしっかりしていて、安心できます。

これは注文コード 10411511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月22日 07:27 満足度:

用途:コンプレッサー本体に使用

価格・品質・梱包とも良いですね。メーカから購入した幾らになった事でしょうか。大変満足です。

これは注文コード 10411511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年01月20日 21:15 満足度:

用途:空圧タンクの安全弁

吹き上がりの圧力が不明なので、記載してもらえると助かります。
タンクの最高使用圧力にもよりますが、吹き上がり設定が0.85〜0.9Mpaの安全弁があると、使い勝手がいいと思います。

これは注文コード 10411511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2015年11月19日 15:41 満足度: 藤丸タイヤ商会 様

用途:コンプレッサーの安全弁の交換

8気圧で安全弁が作動してしまうので使えない。
12気圧で弁が開くと助かる。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。

これは注文コード 89793155 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2013年08月22日 21:07 満足度:

用途:コンプレッサー

既存の物が壊れたので代替として使用。問題なく使用できた。

これは注文コード 10411511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ