人体感熱センサースイッチの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

人体感熱センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

5つ
4件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
2件
1つ
2件
JEFCOM(ジェフコム)

人体感熱センサースイッチ

販売価格(税別):  

平均満足度: (11件のレビュー)

節電・防犯に、お手持ちの照明器具をセンサーライトにできる 照明器具に接続し、暗くなって人が通ると自動点灯! 感熱センサースイッチはセンサー検知エリア内で人体から放出される赤外線の動きを検知して設定時間の間ONし、自動的にOFFします。 周囲の明るさが設定値以下で動作します。【用途】一般家庭、倉庫、工場、店舗等 ガレージ、階段等 節電照明、防犯灯、保安灯、安全灯等

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 11件中 1件から 11件までを表示

並び替え:
2016年05月18日 12:19 満足度: 有限会社マルキ建設 様

用途:防犯センサーとして使用

照度調整・入電時間調整のネジがありますが、入電調整ネジが甘くなっていたので連絡したところ、すぐに交換していただけました。
以前も不具合がある商品についてすぐに対応して頂いたことがありますが、大変安心できます。
価格がもう少し安ければ再購入したいと思います

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年02月14日 14:46 満足度:

用途:ガレージでのライト、カーナビTV,など

反応が良く今のところ満足

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年12月22日 14:56 満足度:

用途:防犯

思ったより、 大きかった もう少しコンパクトな物が在ると良いと思います。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年03月31日 11:50 満足度:

用途:夜間の自動点滅

本日取付しましたが、昼夜設定SWが初期不良で(くるくる回る)、すぐ点灯します、以前も購入いたしましたが初期不良品でした
もっと製品のQCを確実に検査、製品としての機能する商品でなければいけないのは?

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2015年03月01日 15:37 満足度:

用途:玄関燈

(1)500Wバージョンが製造中止となっているが、復活させてほしい。
   
(2)ケーブルを今の2倍程度に長くしてほしい。

(3)センサー方向が替えられるようにしてほしい。

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございません。
500Wはメーカー生産が終了しており、後継品もご用意がございませんでした。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年01月21日 17:17 満足度: アスカ商事株式会社 様

用途:庭の防犯用

各センサーの調節ダイヤルがすぐに壊れる またそれについての 説明もなく
メーカーに問い合わせたところメーカー修理も出来ないとの事

MonotaROからの回答:

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年09月23日 16:02 満足度: 有限会社キャリーオール 様

用途:車庫のゲート防犯用の照明です。

使い勝手はいいのですが防水の方が良かったかな。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年09月22日 20:59 満足度:

用途:防犯ベルの制御。

センサー感度は問題無く普通に作動します。取扱い説明にも書いて有りますが、最初に電源を入れた時だけの作動が不安定です。
今回防犯ベルの制御に使用し防犯の必要が無い時用にメインスイッチを付けたのですが、切っていてスイッチをいれた時にセンサーの感知範囲内に人がいなくてもベルが作動する。対策としてセンサーは常時通電するか、早めにスイッチを入れ少したってからセンサーとベル間に付けたスイッチを入れると問題解決。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年12月09日 14:14 満足度:

用途:作業場通路

センサーライトを使っているがライトは使えるのにセンサー機能の故障が多く無駄になる。これを別々で組み合わせて使用するほうが経済的。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2013年11月30日 16:25 満足度:

用途:倉庫の防犯 赤色回転灯とブザー併用

前から使用(ワンランク下:廃版)しているが、防犯上大変役に経っている。が今まで使用していたのが2年間もったかどうか。耐久性が今一つだった。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

これは注文コード 41448574 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年02月12日 12:29 満足度:

用途:照明用スイッチとして使用。

500W白熱球まで使用可能と記載されていますが、実際は許容率が低く設計されているようで、2〜3回の点等後、内部のヒューズが切れます(2台確認済み)。その為、300W白熱球を新たに購入し、使用しています。また、タイマー回路に異常のある不良品(設定時間を過ぎても消灯せず、スイッチがOFFにならない)が、NG2台/8台=25%ありました。品質面を考えると、安価でない商品と言えます。

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

これは注文コード 10755726 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 7人

戻る ページ: 1 次へ