電動式ノコギリ BLACK&DECKER

5つ
7件
4つ
1件
3つ
4件
2つ
0件
1つ
0件
BLACK&DECKER

電動式ノコギリ

販売価格(税別): ¥7,590

平均満足度: (12件のレビュー)

電気ノコギリとジグソー1台2役のコード式マルチタイプ枝きりや金属の切断などに適した「電動ノコギリ」から、曲面加工なども簡単な「ジグソーモード」にワンタッチで刃を換えることができます。また「無段変速スイッチ」で低速から高速まで部材に応じたスピード調整が可能。衝撃を吸収する「ジェルパット」と安全性を考慮した誤作動防止機能付きです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 12件中 1件から 12件までを表示

並び替え:
2020年02月16日 14:39 満足度:

用途:生木の選定・伐採。

多用途仕様として購入を決めました。庭の植木15センチ直径20本を切りました。丈夫の使用にて、連続使用さえしなければ問題はありませんでした。ただし、連続使用は本体から異臭あり。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月20日 21:43 満足度:

用途:主に庭木の剪定で使用

7年位使用していたが・・接続部分が破断したため同じモデルを購入 パワーあり使いやすいです

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月04日 17:32 満足度:

用途:いらない家具等を小さくする為、購入しました。

良く切れて短時間で作業が終了しました。たいへん満足です。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月14日 17:36 満足度:

用途:DIY でたくさんの板をカットする時に。

非常に簡単にカット出来て、少し慣れてくれば正確に切れて、時間の短縮には驚きでした。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月23日 18:00 満足度:

用途:木製フェンスDIY

ノコギリ刃の取り付けに戸惑ったが、時間がかかってやっとできた。わかり易い大きな図と丁寧な説明があってもいいのでは。鉄の棒を切断できたのには、ビックリ。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年09月30日 21:21 満足度:

用途:木材の切断

木材を適当な大きさに切断するのに使用しています。
問題なく、切断ができ、役立っています。
結構振動があり、連続して使用する場合は、休みを入れながら使用しています。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月22日 18:05 満足度:

用途:立木の切断

取っ手がないので使いずらい。
思ったより切れ味がよくない。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年09月02日 11:12 満足度:

用途:木の枝切り・処分

最初の刃の装着に手間取りました。説明書の解釈が間違いないのか?不安もあり、なかなか取り付けできませんでした。最初で硬かっただけのようでした。パワーは十分で理想通りの裁断ができました。重さが予想以上にあり,安全面も考えるとさすがに片手での作業は難しいです。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月13日 09:49 満足度:

用途:庭の切り落とした雑木の切断処理、家庭大工など

最初の刃の取り付けが説明書通りにしてもなかなか取り付けられなかったが、説明書の自分の理解が正しいか不安はありました。理由は、最初で硬かっただけでした。また本体がやや重いかと心配しましたが、作業に取り掛かると全く問題なくスピーディーに切断ができ、しかも、騒音も近所に迷惑をかけるほどではなく、大変満足しました。刃の入れ方では結構な径までいけそうなので、十分注意を入して次は木の枝の切り落としにチャレンジしたいと思います。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年10月19日 17:02 満足度:

用途:樹木伐採時と平板切断時

音がやや大きい感じですが、直径約18cm、高さ3mの樹木を伐採、万能ノコギリより短時間で切断でき伐採後の裁断も楽にできました。
気が付いたのは、振動が大きくなった場合は、再度切断部分への刃を入れ直しながら速度を上げ切断面に対し補正すことにより振動が少なくなります。最初はゆっくり動かし、徐々に早くしながらノコギリの要領で前後に動かしながら切断すると早く切断ができます。
刃の取り付け、取り外しも簡単で延長ケーブルも付属されており手軽に使うにはこの価格帯では、十分な能力です。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月09日 20:32 満足度:

用途:スチール製品の棚とスチールの鉢台の切断をして、資源ごみとして廃棄。

持ちやすさが、気に入りました。女性でもしっかり持てるので、安全に作業できたまた。
延長コードが一緒に入っていたので、作業する際に便利でした。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年08月18日 11:45 満足度:

用途:樹脂コンテナの解体作業

『バッテリー式より強力かつ長時間稼働できる電動ノコギリ』として購入しました。
性能的には問題なく、解体作業では十分に活躍してくれたのでコストパフォーマンスは合格だと思います。
しかし4か月ほど使用した時点でブレードを固定するロック軸が摩耗してしまい、ブレードが外れるようになったので処分しました。ロック軸などの中核部品も交換できたなら、さらなる長期使用もできただけに勿体ないと思います。手の振動を抑えるゲルをグリップに張り付けるなど、ユーザーへの配慮もされていただけに、残念この上ありません。
「ちょっと手軽に購入できて、使うにはパワフル」という意味では十分ですが、長く愛用して使う機材としては不合格でしょうね。価格が安いので、その辺のバランスを考えると「満足」ですが、使う人によっては微妙な評価になるでしょう。

これは注文コード 10770444 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 10人

戻る ページ: 1 次へ