3サイズチューブベンダー(ミリタイプ)の口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

3サイズチューブベンダー(ミリタイプ) アジアンファースト

5つ
3件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
アジアンファースト

3サイズチューブベンダー(ミリタイプ)

販売価格:  

平均満足度: (8件のレビュー)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2017年06月21日 16:55 満足度:

用途:被服銅管の曲げに使用

Rが小さく狭い場所に銅管を施工する時に役立っています。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月24日 10:51 満足度:

用途:銅パイプの曲げ

簡単に曲がった

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月10日 18:59 満足度:

用途:銅管の曲げに使用

コントロール管8mm(被服1o)の曲げに使用しましたが、問題なく使用できました。
場所にもよりますが、小型なので狭いスペースでも使用でき満足しています。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年05月30日 21:32 満足度:

用途:アルミパイプ細工

簡単でしかも綺麗に曲がる。R半径は固定なので決まったRでしか曲げられないが、使用頻度はとても高いのでありがたい。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年04月05日 13:48 満足度:

用途:パイプを曲げる

使い方が悪いのか何度パイプを曲げようとしても曲げた部分でパイプが折れてしまい使い物になりませんでした。
また日本製でないと思いますが、箱の中には取扱い説明書のようなものが入っていないのでかなり不便です。
購入したのを後悔しています。

MonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2009年02月05日 08:37 満足度: WEB-ARTS商会 様

用途:アルミチューブの曲げ加工。

外径・10mm、肉厚0.8mmをほぼ90度に曲げることができます。
ハンドルがこのチューブを曲げる為には、やや長さが不足気味です。あと+50mmは欲しいですね。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。商品開発の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年10月22日 23:09 満足度:

用途:灯油配管等に

最小半径の曲げが簡単スムーズに作業することが出来ました。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年11月22日 12:32 満足度:

用途:アルミ棒や、ステンレスパイプの曲げ加工

さすがにステンレスパイプを曲げることはできないと思っていたが、あっさり曲げることができた。

これは注文コード 08742815 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ