コスモ ダイナマックスEP コスモ石油

5つ
4件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
コスモ石油

コスモ ダイナマックスEP

販売価格(税別): 2,490 / 税込2,739

平均満足度: (7件のレビュー)

低温から高温まで広い温度範囲で使用できるリチウム系極圧グリースで、特に高荷重、衝撃を受け潤滑油膜が保持できないような過酷な条件下でも潤滑性能を発揮します。 また耐熱性、機械的安定性、耐水性、酸化安定性にも優れていますので、耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして広くお薦めいたします。【用途】使用温度範囲が-30℃〜130℃と広く特に耐荷重性が優れていますので、鉄鋼機械、建設機械、農業機械、車両など特に過酷な条件下で使用される軸受、歯車、摺動面などの潤滑グリースとして適します。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2021年05月23日 18:33 満足度:

用途:ベアリング等に

何年も使用していますが特に問題なく使用しています。
カードリッジ式が20本のまとめ売りのため量的にもこちらを選んでいますが
忙しい時に中身が無くなると詰める作業があるので面倒ですし、グリースガンによっては油が下からにじみ出てきてしまうので作業性もよくありません。
できればカードリッジのバラ売りをして頂けるとありがたいです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月13日 14:24 満足度:

用途:機械のメンテナンス

性能にこだわって購入したわけでは無く,価格と量で選びました.十分目的に達しています.

これは注文コード 32601405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月25日 20:10 満足度:

用途:建機グリスアップ

極圧用途のグリスアップ用に購入しましたが、リーズナブルでした。

これは注文コード 32601405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月12日 11:09 満足度:

用途:機械のメンテナンス

最も少ないものを選びましたが,これでも2.5kgあります.使用量の少ないユーザのために,容量の少ない品(例えば500gとか1kg)も揃えていただけると助かります.

これは注文コード 32601405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月09日 16:10 満足度: 株式会社ワダトク 様

用途:シリンダーメンテナンスに使用

以前はエピノックを使用していましたが、このサイズが無くなりこちらに変更、使用には全く問題はありません

これは注文コード 32601405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月09日 13:32 満足度:

用途:変速機内に注入

粘度等問題なく、別段改善点は有りません。変速機は順調です。

これは注文コード 32601414 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月03日 15:45 満足度:

用途:ベアリンググリスに使用

容量が多いのでしばらく使えそうです
チューブ式だと注入しやすいのですがそこは一長一短です

これは注文コード 32601405 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ