ステンレス握り玉 大阪魂

5つ
16件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
2件
1つ
1件
大阪魂

ステンレス握り玉

販売価格(税別): ¥899 〜

平均満足度: (19件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 19件中 1件から 19件までを表示

並び替え:
2020年02月29日 23:57 満足度:

用途:自在台座素材

20mm径の球に8mmのねじ穴が欲しかったのですが、
売られていたのは20mm球では4mmもしくは5mmのねじだけ。
仕方が無いので5mmねじの物を買ってドリルとタップで加工したのですが、
ステンレスが固いのでまぁ大変な事。
単なる球体からの加工よりは少しだけ楽ができましたが、
初めから欲しいねじサイズの製品があれば余計な苦労をしなくて済むのに。
もっとバリエーションを増やしてほしい。

これは注文コード 32722977 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月18日 10:46 満足度:

用途:自作ホイールバランサー用です

軽自動車のタイヤを手組した後にホイールバランスをとるため支点に使います。ネジで固定できるので丁度よいです。市販のバランサーは評判が良くないので自作に挑戦します。製品の精度は良く満足しています。

これは注文コード 32722986 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月25日 14:47 満足度: 千代田インテグレ株式会社 様

用途:加重試験の冶具

ねじ穴があるため、ベース材への取り付けが容易で、満足しました。

これは注文コード 32722977 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月24日 17:55 満足度:

用途:装置の組込み部品

今回装置の一部部品として違う用途で使用しました。
製品はキズの無く出来も良かったと思います。

これは注文コード 32722952 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月07日 14:51 満足度: 土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

用途:卓上ボール盤の送りハンドルの握り

32φ*M8を1箇所に使用しました。合成樹脂製の重量25g前後に比べて重量が125gもあり、3箇所全部には使用できないと思いました。高級感が出せます。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月26日 14:55 満足度: 日商精密光学株式会社 様

用途:球面を利用して治具製作に使用

ステンレス製でこの精度と価格は大変満足です。今後も利用したいと考えております。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月02日 08:11 満足度:

用途:バーエンドとして使用

安価ですが、しっかりと磨かれていて、とても満足です。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月13日 21:09 満足度:

用途:ホビークラフト

この価格でこの精度は素晴らしいと思います。申し分ないクオリティです。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月06日 16:50 満足度:

用途:小型機器のハンドルの握り

掲載写真よりしっかり研磨され、綺麗な商品でした。

これは注文コード 32722952 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月19日 15:02 満足度:

用途:取手

問題なく使用できます。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月04日 15:58 満足度:

用途:取手

良いと思います。

これは注文コード 32722986 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月28日 13:39 満足度:

用途:撹拌用、圧接用

精度良好、丁寧に作られている。以上

これは注文コード 32722986 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月23日 23:03 満足度:

用途:軟質材クランプ器具の先端

用途とはさほど関係ないのですが想定を超えた光沢の仕上げで 開封して驚いたのが第一印象でした。
ステンレス製で強度があるので ねじのサイズはもっと太い方にシフトしても良いのではないかと思いました。
同じシリーズのアルミ製でさらに安価なもの(アルマイト無しでも可)があっても良いように思いました。

これは注文コード 32722977 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年06月23日 00:29 満足度:

用途:自作クランプ用

品質・価格共に満足、特に15φの物があるのが良い。今後25φのM8ネジの物もラインナップに加えて欲しい。ネジ部の平面取りはもう少し小さくても良いと思います。

これは注文コード 32722952 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年04月03日 19:01 満足度: 有限会社ムラタ 様

用途:静電気発生装置の先端

安いし、綺麗に磨き込まれていて、最高です。
何も問題ありません。

これは注文コード 32722961 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年07月09日 19:28 満足度: 有限会社ナカヤマ 様

用途:旗軸の頂点。

敏速な対応に感謝します。品物は写真通りの綺麗な品物でした。次回も使用したいです。

これは注文コード 32722952 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年09月15日 20:26 満足度:

用途:レバー操作

下穴をギリギリ奥まで掘って欲しい。また、ネジ山も同様。
仕方が無いので自分で下穴を深く切ろうとしたが、ドリルの歯が立たず無理。
諦めてタップを切ろうとしたが、丸なので力が入らない。
規格品でこの様な設計になっているのかは知らないが、大変残念。イライラする。

MonotaROからの回答:

ご意見頂きましてありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

これは注文コード 32723004 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年03月20日 15:52 満足度:

用途:今回は 通常の握り玉として使用。

この商品は ネジを切った部分に平面を作っているが 一般的な黒の握り玉の様に 平面部分をなくして球状にしてほしい。 平面部分を作る必要なし。 せっかく磨き込まれたステンレスの綺麗さと滑らかさが 平面があるため 失われ デザイン面でも劣る。 非常に残念。 早急に改善を望みます。 改善は無理かな?

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

これは注文コード 32722995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年10月01日 12:26 満足度:

用途:加工ノブとして使用

価格 製品 ともに満足です

これは注文コード 32723004 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ