回転台付小型バイス TOOL TOOL

5つ
3件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
9件
TOOL TOOL

回転台付小型バイス

販売価格(税別): 1,390 / 税込1,529

平均満足度: (16件のレビュー)

オール金属製で熱に強いので、火を使う作業にも使えます。 しっかりした土台で、硬くて重くて安定しています。 レバーの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2021年03月13日 14:38 満足度:

用途:卓上での精密作業

卓上で半田付けや精密機械の組み立てに使用するのにとても重宝しています。出来れば吸盤などで簡易固定が出来れば更にべんりです。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月22日 15:24 満足度:

用途:時計バンド交換などの修理

かわいいバイスですが重さもあり、しっかり固定できました。
レジン細工などのホビーにも便利そうです。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月02日 22:51 満足度:

用途:仕事用

敏速な対応ありがとうございました。
しかし、写真は本体のカラーがブルーとレッドでしたが、送られてきた
実物は、ワインレッドのラメ入りでした。
値段が値段なのであまり文句は、言いたくはありませんが不信感だけが
残ります。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年03月14日 14:58 満足度:

用途:ハンダ付け作業

掲載されている色とは異なる、オールピンク色のものが届きました。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年11月19日 00:51 満足度:

用途:作品制作

写真の色と違う色が送られて来た。赤青
の2トーンカラーでは無く、全体がただの赤色。詐欺ではないかと思います。残念です。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年05月23日 15:44 満足度: 株式会社メタルテック 様

用途:小パーツの保持、固定

他のレビューでは酷評のようだが、もっと安価なタイプを使ってきた私には卓上で使いやすく、コレで十分満足。もっと精度を求めるなら、もっと高いモノを買えば良い。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年03月17日 21:03 満足度:

用途:ボール盤・フライス盤での回転分割加工

レビューを読んでの購入ですが、評価はあまり良くないです。(色が・・・)
価格が価格だけに求めるのが無謀な気がしますが、回転角度メモリが付いていたらとても使いやすいと思いました。
360度分度器でもつければ良いのでしょうが、MonotaRO取扱品は直径Φ90mmなので大きすぎます。
直径Φ65mmの360度分度器があったら、回転台の隙間に入れ込むのですが・・・
欠点:
商品画像は青と赤のツートンカラーですが、塗装色が変わる事は仕方ないとは思うのですが、届いた商品の色がブラッドメタリックのような、赤色より濃く本当に血液にメタリックパールを混ぜたような色でした。
全体がブラッドメタリックなので目がチカチカして、非常に使いづらいです。
塗装色を変えるなら、青や緑系の色にして欲しかったです。
購入時に、代表画像で固定穴が2個か4個かなと思いましたが、3個という中途半端だったのはマイナス評価です。
それに固定穴の寸法が、対角穴が74mmで隣との寸法が54mmと56mmと言う中途半端な寸法でした。
固定穴は6.5mmなのでM6か1/4インチねじで固定できると思いますが、穴の形が歪なので6.5〜7.0mmのドリルで綺麗にしないと、ねじが通せません。
全体塗装前に、鋳造作成で出る突起部分は削り落として欲しかったです。
塗装後に突起部分を削ると、塗装まで取れてしまうので、補修用塗料を格安(ただ同然)で販売して欲しいです。
それと、塗装後に10ヶ所近くぶつけた後があります。 使用には問題ないと思いますが、商品管理を疑います。 
それに、元箱は緩衝材を取り除いても、商品より箱の方が小さいと言うのはどういう了見なのでしょうか??
入れ方を工夫しても、最大10mmほど高さが低い(小さい)箱です。
良い点は、価格なりの商品で自分で精密校正品にするのが、楽しみな点です。
精密バイスにする価格がどれくらいになるか、楽しみです。
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
これまでのレビューへの意見:
>プラのカバーが付いてるが固定されてないので落ちる
っとありますが、半田付け・ロウ付けする方には無用の長物なので、ボンドなどで固定されていない方が良いと思います。
だたし、プラカバーがバイスにあっていないのは、作り直して欲しいですね!!
>少し送りねじの硬さが気になる
>構造上だろうが、指一本で回転できないから数をこなす作業では、非効率
>レバーの回転も重く油をさしても軽くなりません。
>ベースの回転軸のボルトを調整しないと隙間(ガタ)が大きい。
>台座の底面は水平が出ていないため,金属の台に取り付けると傾きます。
分かって購入されているのか、衝動買いされているのか分かりませんが、私から見れば逆恨みですね!!
確かに硬いと言うか重いと言うか、雄ねじと雌ねじのクリアランスがほぼ無い状態ですね。
どうしても締め付けねじを軽くしたいなら、雌ねじ側にタップを立て直せば良いと思います。
(多分インチねじだと思いますが)
回転台の方は一度分解して水平フライス加工すればガタツキなどはかなり軽減できるはずです。13番レンチで外れます。
完全にガタツキを無くすには、ベアリングボールを入れる溝を彫り、ベアリングボールを15〜20個程度入れて組み直せば、回転台はかなり安定するはずです。
フライス加工や溝彫り加工には、数万円かかるかもしれませんが、それだけの制度を求めていると言う事になります。
千円台で求める制度ではありません。
1000〜3000番のサンドペーパーで凹凸を平らにするだけでも、動きが滑らかになる気がします。
この商品は、画像を見れば分かると思いますが、鋳造型の回転バイスです。
本当の意味で精密回転バイスを希望されるなら、削り出し型の物を購入すべきです。
(鋳造後に可動部分を全てフライス加工した物)
https://www.monotaro.com/g/00143696/ など、こういった商品を・・・
1千円台の商品に、数万円台の性能を求める方が間違っていると思います。
ただ、カテゴリーが「精密バイス」になっていた点はMonotaRO側に落ち度があると思いますので、修正依頼を出して、
現在は、「精密バイス」と言うカテゴリーが無くなりました。

これは注文コード 33127631 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年03月10日 17:04 満足度:

用途:模型の固定

固定部の麺が悪い、プラのカバーが付いてるが固定されてないので落ちる、
ゴム製の接着できるものと交換して物の固定は良くなった。
安くていいですが・・動きが硬い新しいせいだと思いますが・・。
価格からするとまあまあな買い物でした。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年06月05日 15:07 満足度:

用途:小物加工の固定に・・・

プラスティック樹脂や木材加工の時は、口の所にプラスティックの滑り止めを付けていたので今まで気づきませんでしたが、、、
金属をはさむ為にプラスティックの滑り止めを外して固定しようと思ったら、稼動する方の口が斜めになっていて、加工する金属の上の方にしか圧力がかかりません。
固定部の口は、上部と挟む面がほぼ直角になっていますが、可動部の口の方は80度くらいの角度になっていて、どうしても挟んだ金属が傾いてしまいます。
また、口の厚みも違います。
検査済みのシールが貼ってあったのに、がっかりです。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年12月15日 15:08 満足度:

用途:小型部品の面取り作業用

少し送りねじの硬さが気になるが締めつけ頻度が少ないのでかまん出来る範囲。価格相応と思う。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月22日 13:42 満足度:

用途:ハンダ付けのワーク固定

バイスの機能で開く閉じるに力が必要で、ワークを固定する占め加減が分からないでしたので返品交換していただいたのですが同じだったので、返品の手間もかかりますので、捨てました。
まったく形だけ似て作ってますが、バイスとしては基本的に使えないです。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年08月10日 15:08 満足度:

用途:ハンダ付け時の固定

あきれた
精密・・・って何が?
安ければ良いという考えは、評判を最悪化する
製造メーカーだけでなく、販売しているココも同罪
ハンドルは重い(グリスアップしても重い)
構造上だろうが、指一本で回転できないから数をこなす作業では、非効率
一度使ったら使い捨て感覚だとしても処分に困る
また、安物買いの銭失いをしてしまった自分に反省
通販だからもっと信頼性のある商品だけを取り扱って欲しいね
使わずにバザーに出すことに決めたよ

MonotaROからの回答:

こちらの商品は精密作業をされる場合にご使用いただける商品で、この商品自体が精密に回転するものではありません。誤解を招くようですので、商品名を小型バイスに変更いたしました。大変申し訳ありませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月18日 23:54 満足度: 株式会社 ウイン 様

用途:薄い鉄板の曲げ・穴あけ・半田付け

ベースの回転軸のボルトを調整しないと隙間(ガタ)が大きい。ボルトのゆるみ止めも必要。奥側のあごのスライド部分の精度があまく、締め付けるまではがたつく。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月03日 18:40 満足度:

用途:ルアー作成

精密バイスとありますが、精密性はありません。
レバーの回転も重く油をさしても軽くなりません。
台座をつけないと倒れてしまします。
ルアー製作には、使えませんでした。
写真より作りが、甘いです。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 33127647 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年09月03日 17:17 満足度: E.T.Laboratory 様

用途:小物部品の加工

「精密」とは名ばかりで,これは使えません。ハンドルが固く,かみ合わせも悪く,潤滑油をさしても変わりません。おまけに台座の底面は水平が出ていないため,金属の台に取り付けると傾きます。全ての部分においてかみ合わせがが悪く,これは商品として問題があります。

MonotaROからの回答:

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご意見はメーカーに申し伝えておきました。貴重なご意見、ありがとうございました。

これは注文コード 33127631 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2010年04月26日 18:50 満足度:

用途:趣味のミニチュア工作用

精密バイスということで、くわえ部分が面一だと薄くて小さいパーツのヤスリがけに便利だと思い購入。実際は閉じた状態で1〜1.5mmの段差が出来ます。可動部の方のレールのかみ合わせが良くないようで左右にもぶれます。メーカーに問い合わせしてもらいましたが、「3ミリまでの誤差は正常な範囲」という回答でした。ミニバイスとして使うにはいいかもしれませんが、「精密バイス」と言うにはやや名前負けで私の用途としては使えませんでした。値段なりの品質です。あと色は土台が紺、可動部が赤に変更されています。

これは注文コード 33127631 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ