滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm) Merck(メルクミリポア)

5つ
2件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
Merck(メルクミリポア)

滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm)

販売価格(税別): 13,900 / 税込15,290

平均満足度: (3件のレビュー)

ろ過面積が大きく、耐圧も高いので低圧力で迅速なろ過滅菌を実現します。 ろ過面積が大きくなり、流量と処理能が向上しました。さらに、シリンジを押すために必要な圧力が小さくなり、溶液のろ過がより楽になりました。 ハウジング外周は色コード標識にし、中のメンブレンが明確にわかるようにしています。 1000kPaのハウジング耐圧を有し、従来よりも早く溶液をろ過できます。【用途】細胞培養全般。 タンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2018年05月10日 09:20 満足度:

用途:現地での簡易水質試験実施前の地下水のろ過に使用

かなりの濁り水をろ過するため、フィルターをいくつも使用する必要があります。もう少し大きなフィルターがあれば助かるのですが。

これは注文コード 33133773 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月17日 09:44 満足度:

用途:薬剤に使用

とても良い。信用できる会社の品物が手ごろな金額で手に入り
とても助かっています。

これは注文コード 45494757 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月05日 01:58 満足度:

用途:溶液のフイルター滅菌

フイルターの径が33mmと大きいため,フイルタリング時にあまり力をかけなくても溶液を通すことができます。

これは注文コード 45494757 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ