バッテリー充電器 セルスター

5つ
11件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
2件
セルスター

バッテリー充電器

販売価格(税別): ¥16,900 〜

平均満足度: (15件のレビュー)

充電機能に加えて、「充電時間ゼロ」でエンジンを始動させるセルスタート機能搭載容量別の充電時間はタイマーにおまかせで、面倒なチェックは不要充電状態を一目でチェックできるカラーレベルメーター取り扱いミスによる機能障害を防止する充電ブレーカー、端子の逆接続時にも保護機能が対応の安心設計トランスのオーバーヒートを防止するサーモスタットを採用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2020年09月16日 08:29 満足度:

用途:2tトラックの充電用に使用

価格も比較的手頃で、使い方も分かり易くて頑丈そうな作りです。

これは注文コード 34680475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月04日 15:01 満足度: 有限会社エイコー産業 様

用途:フォークリフトのスターター

バッテリーのあがったフォークリフトのスターターとして使用しました。
エンジンは始動して事なきをえました。
次は充電してみようと思います。
使用方法の問い合わせをしておりましたが、数日間返事を頂けず、購入が先になりました。使えてホッとしていますが、密閉式には使えないと書いてあったので、残念です。
もう少し早くご返事を頂けるとありがたいです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

これは注文コード 34680475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月06日 17:32 満足度:

用途:車のバッテリーあがり充電

バッテリーがあがって、エンジン始動できませんでしたがスムーズに充電できました。冬場には重宝すると思います。

これは注文コード 34680484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月09日 20:16 満足度:

用途:ドライブの機会が少ない自家用車アクアがしばしばバッテリが上がってしまうので充電用に購入した。

アクアのバッテリーは、とても煩わしい場所に設置されています。エンジンルーム内にプラス端子が取り出せるようになっているので、バッテリーを取り出さずに充電器をこのターミナルに接続して充電しています。5時間ほどで7分通りの充電ができますのでとても便利です。もしもの場合は、セルスタートも可能なのでとても便利だとおもいます。

これは注文コード 34680466 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月13日 18:46 満足度: 堺市浜寺漁業協同組合 様

用途:漁船のバッテリー24Vの充電。

小型、軽量で船に持ち運びが、便利 年配者でも使い勝手が、すごくいい。

これは注文コード 34680475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月28日 16:21 満足度: 有限会社大三島エスアール 様

用途:車

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

これは注文コード 34680484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月07日 08:36 満足度:

用途:主にバッテリー充電

6月6日に注文し購入しましたが、昨日12月6日に壊れました。プラグを挿しても右上の赤ランプが点灯せず電源が入りません。使い勝手は良かったのですが、値段の割に耐久性がかなり低いです。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

これは注文コード 34680475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年03月28日 18:43 満足度:

用途:バッテリー上がり充電、点灯確認等

スターターにも使え充電もできるので、満足しています。

これは注文コード 34680475 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年11月05日 14:51 満足度: アイワ貿易有限会社 様

用途:重機の充電

ミニユンボや発電機ぐらいには使えると思います。空からでも充電できました

これは注文コード 34680466 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月20日 02:07 満足度:

用途:バッテリーの充電

現在使用しているのもが壊れたので、後継機として購入しました。

これは注文コード 34680484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月25日 12:27 満足度: GAIN TIME 様

用途:バッテリーの充電&始動

性能が良い

これは注文コード 34680466 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月13日 11:44 満足度:

用途:自動車のバッテリー充電用として使用

現在使用しているのもが壊れたので、後継機として購入した。
特に問題なく使用できた。冬の必需品です。

これは注文コード 34680466 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月21日 00:49 満足度:

用途:トラックバッテリー充電

開梱したら本体が凹んでいた。外箱には傷が無かったのでどこで付いたものか?
ちゃんと検品しているのか?
使用には問題ないのでそのまま使うが・・・。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 34680484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年03月20日 13:55 満足度:

用途:看板充電用

ヒュウズ(50A)の入手が難しいのが困る。

これは注文コード 34680466 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2013年02月16日 20:06 満足度: 岩織農園 様

用途:自動車の充電

届きました。早速、息子のマジェスタを充電
バッテリが上がって車庫の中に放置。充電開始しセルスタートでかかりました
充電器は3台めですが、変わりなく使えます
倉庫に1台づつ置けます

これは注文コード 34680484 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ