OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付 エレコム

5つ
2件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

OAタップ マグネット付 3P×7個口 抜け止め機能 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付

販売価格(税別): 2,390 / 税込2,629

平均満足度: (6件のレビュー)

7口の電源タップです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口の延長コードです。 (ぬけ止め防止)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2020年12月21日 19:55 満足度: ナガノブ総合設備計画 様

用途:HUB用電源

電源ランプが付いていれば 満足評価となりました。
2P→3Pへの変換プラグ付属は評価できます。

これは注文コード 34693696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月16日 21:16 満足度: 株式会社岐阜燗屋 様

用途:新導入のレジスターの練習用電源コード

一度に、大量の100V電源が必要な場合、これだけの負荷が使えると非常に便利です。またOA機器であるがゆえ、アース付きのものがひつようになるので、丁度いい商品を見つけた感じを受けました。ありがとうございました。

これは注文コード 34693714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年01月15日 15:23 満足度:

用途:作業台のコンセント増設

今まで使用していた、4個口のタイプでは、たびたび不足が生じていたので、助かっています。
また接続側も最初から3端子になっている為、設置時が非常に楽です。
唯一の不満点は、アース接続の端子があればなおよかったです。

これは注文コード 34693714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月25日 15:40 満足度:

用途:多くのコンピューター、携帯電話などの電源に

7個口があり、整理はできましたが、私は非力なのか、差し込む際に力を要し、困難でした。

これは注文コード 34693714 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月11日 19:16 満足度:

用途:パソコン用の電源タップとして

よくあるOAタップですが、抜け止め防止で尚且つ雷ガードがついた製品となります。
タップ側が抜け止め仕様で、差し込みの方は3ピンタイプとなっておりますが、3ピンから2Pへの変換アダプターが同梱されておりますので一般的なコンセントにも接続することが可能です。
初使用の場合はタップの硬さに驚くかもしれませんが、一度繋いだら基本抜かない用途の物であるのでこのくらいの硬さは許容範囲内です。

これは注文コード 34693696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月31日 19:55 満足度:

用途:事務所内の各机の増設コンセントとして使用

スチール机の蹴込み鉄板に十分なマグネットの力で着いたので、足元の配線が無くなり整理できた。PCなど、コンセント差しっぱなし、抜き差しの少ない機器の電源供給として最適でした。

これは注文コード 34693696 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ