ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツール

5つ
0件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
8件
スーパーツール

ラチェット式ワイドモンキーレンチ

販売価格(税別): ¥2,290 〜

平均満足度: (8件のレビュー)

ラチェット機構で便利 薄型、軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2014年07月17日 00:58 満足度: 野上建築 様

用途:ボルト締め作業

ラチェット仕様ということでしたが、実際ラチェットとして使用するには無理がある。ボルトのサイズ調整を行うと使いずらい。

これは注文コード 34697363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年05月07日 15:34 満足度:

用途:ねじ回し

使用に耐えず、いつの間にか部品もバラバラになってました

これは注文コード 34697372 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年10月06日 16:58 満足度:

用途:実験ジグ締め付けに

皆さんも投稿の通り、耐久性に難ありと私も感じます。少し強め(とはいえ勢いを付けない通常想定できる片手)作業で破損してしまいました。
また、連続でラチェット使用できるようなうたい文句ですが、使用しながら間口の締め付けを調整しないといけないので、通常のモンキーレンチの開いて閉じての調整代が少なくなるだけで、さほど手間が変わりません。
仮締めのおもちゃとしては面白い工具だと思いますので、ホームセンターでカチャカチャ遊ぶには良いと思います。
メーカより許容トルクを示していただけると、仮締め工具ということが購入前消費者に分かり、良かったと思います。

これは注文コード 34697363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2013年01月06日 21:26 満足度: 株式会社メイチュウ 様

用途:機器のメンテナンス

とても実用的でわ、ありません、さびたボルトをまわすときはすぐになめるし、通常でもすぐサイズが合わなくなります。
遊び用ですね、子供が遊びで使うなら面白いけど、仕事では120%つかえません。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 34697372 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年10月23日 18:28 満足度:

用途:ボルトの締め付け

手持ちのスパナに合うサイズがなく27mmと30mmのナットの締め付けに使いました。
購入から使用までに5ヶ月ほどあり改善されているかもしれませんが、使用に耐えません。
ナットのサイズに合わせて回し始めますがラチェット1回ごとにスパナの口サイズが開き3回目位にナットの角をなめ滑ります。ラチェット1回ごとに口を調整すれば本締めできますが、その後同じサイズのナットを締めようとすると口サイズが狭くなっていてまた調整しなくては噛みません。
ナットの角をなめるのがちょうど本締め位で近くの材料にしこたま打ち付けました、高所作業だったのでヒヤリものでした。
ためしに19mmのナットを締めてみましたが同じでした。
ラチェットをつかわず普通のスパナの使い方なら使えるでしょうがその場合も1方向だけで逆方向には回せません。
多分もう使わないでしょう、危険です。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに伝えました。どうぞ宜しくお願い致します。

これは注文コード 34697372 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 6人
2010年12月23日 13:46 満足度: 有限会社まこと工務店 様

用途:機械/工具全般のボルト締め他

精度が低く一度ボルトにセットして回すと2回転目から歯のかみ合わせが緩くなりがたがた そのくせ同じ径のボルトにセットしようとすると今度はは巾が狭くなってしまいとにかく使いづらい こんな事なら普通のモンキーの方がよっぽど良い御社の商品は色々購入したがこの様な商品をつかまされると全てが同じように見えてしまう 安かろうまずかろうではまずいんでは・・・こんな物なら1円でもいらない

MonotaROからの回答:

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。不良品の可能性がありますので、商品を確認いたします。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

これは注文コード 34705535 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2011年02月07日 21:58 満足度:

用途:ボルトの締緩作業

リベット止めをM5トラスねじに変更しモンキーとグリップの隙間を狭くすることにより適度な摩擦が生まれラチェッティングが可能になりました。メーカー製造時にはリベットの隙間を狭くするなどガタを減らすとよいと思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。

これは注文コード 34697363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2011年01月20日 19:01 満足度:

用途:ボルトの締め緩め作業

ゆっくりラチェッティングすれば、あまりサイズが変わりませんが、速くするとすぐにサイズが狂います。ウォームのガタも大きく、すべてのスプリングも弱いため、これは設計ミスだと思います。スプリングを強力にすれば少しは良くなるのではないでしょうか?

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。

これは注文コード 34697363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ