小形ハンドスプレーガン F110 明治機械製作所

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
2件
明治機械製作所

小形ハンドスプレーガン F110

販売価格(税別): 12,750 / 税込14,025

平均満足度: (5件のレビュー)

吹き出された空気を最適化し空気キャップへの塗料付着が激減。安定した塗装を行うために吹付圧力や空気量の変化に追従するチャンバー機構採用。低圧力損失の空気回路を採用。美しい仕上がりを実現するため各塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成。作業者の負担軽減が可能な最適な重量バランス、更に軽量化を実現し思い通りのハンドリングが可能。低騒音化も達成。メンテナンスコスト低減が可能な高硬度材料を一部使用、さらに特許出願中のバルブ自動張伸耐久構造のバルブを採用し部品の耐久性が向上。【用途】一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築、釉薬、接着材吹付、薬品など

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2016年07月24日 14:50 満足度:

用途:コート作業時

明治の2.0mm口径を待っていました。ずっと継続した取り扱いを望みます。是非、お願い致します。

これは注文コード 34857164 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年08月10日 20:54 満足度:

用途:塗装

使い始めから、自動車塗装中ぼた落ち連続、がっかり

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

これは注文コード 34857146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年11月09日 20:31 満足度:

用途:家具塗装用

長年、イワタ製ばかり使い、初めて明治製を使いましたが、軽くて非常に使い易いです。レバーの軽さは、イワタを凌ぐほどだちおもいます。大きな口径の物も、購入したいと思います。

これは注文コード 34857146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2014年10月24日 17:24 満足度:

用途:アクリルジェッソ吹き付け塗装

とにかく軽い。クリーニングも楽で溶剤につけても水につけておいても表面が侵されたり錆びたりすることはない。
扱いやすく高性能なスプレーガンです。

これは注文コード 34857146 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2010年08月19日 17:07 満足度: 株式会社三好機械製作所 様

用途:機械等の塗装

開封して使用開始後2時間でノズル先端から液だれスタート。
使い物にならなくなったので他のガンで渋々塗装。
こんなに早い段階で分解清掃しなきゃいけないのか??
どうかしてるぜ!

MonotaROからの回答:

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品であれば、返品対応させていただきますので、
ご連絡ください。

これは注文コード 34857182 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ