ナイロンチューブ N2シリーズ 乳白 5m ニッタ・ムアー

5つ
8件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
ニッタ・ムアー

ナイロンチューブ N2シリーズ 乳白 5m

販売価格(税別): ¥389 〜

平均満足度: (11件のレビュー)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。【用途】多目的用途配管用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 11件中 1件から 11件までを表示

並び替え:
2018年08月14日 14:48 満足度:

用途:ガソリン抜き+オイル抜き

中央下燃料タンクの車種とくに接続燃料チューブが長い車にはつかえます内視鏡のように入ります!あと3年前くらいのNBOXのエンジンオイルゲージ穴に入りますちなみに外形6mm内4mm 負圧かけてもそうそう潰れません!

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月24日 15:46 満足度:

用途:二酸化炭素水を作るために購入

しっかりした良い商品です。作業するのに長すぎますが、余分なところは予備として切って取ってありますので、5mは丁度良い。

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月28日 07:58 満足度:

用途:CVTオイルの上抜き交換

適度な硬さのチューブを探しておりました。ちょうどいい感じです。ビニールチューブだと温まった状態のオイルだとふにゃふにゃになるみたいなのでこのチューブ最適です。

これは注文コード 34943763 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月16日 20:14 満足度:

用途:3Dプリンターのパーツ交換

3Dプリンターの部品交換で他の商品と購入で品物もすぐに届き良い品物でした。

これは注文コード 34943745 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月10日 18:25 満足度: たえん歯科 様

用途:機械室のエアー配管(コンプレッサー、エアードライヤーの接続など)

作業性は大変良いです。ナイロン製ですので、耐久性は優れていると
思います。

このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月05日 17:05 満足度: 株式会社吉成産業 様

用途:エアー配管

通常黒ですが、白を使用することで重苦しい感じが無くなりました。

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月11日 10:18 満足度:

用途:コンプレッサーのエア漏れ修理時

コンプレッサーのエア漏れ箇所がこのホースの継手部分だったのでその交換用に購入しました。
交換の際、継手をねじ切ってしまったので仕方なく継手も購入することになりましたたが、古いコンプレッサーが少し生き返った感じです。

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月28日 20:22 満足度:

用途:バキューム式OIL交換機

付属品と同等以上の品質かと思います。

これは注文コード 34943772 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年01月13日 14:45 満足度:

用途:オムロンの口腔洗浄器に使用する。

オムロンの会社に、知らせたいぐらい便利に使用できました。

これは注文コード 34943745 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月24日 22:51 満足度:

用途:エンジンオイル交換で 上抜き用のチューブとして

価格が安いが、耐熱温度100℃と言うことで購入した。
乳白色で、廃油の流れが見えて大変便利。

もともとの使用法から見るとちょっと違っているが、中々の使い勝手です。

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2013年05月21日 16:12 満足度: 三美容室 様

用途:シャンプー椅子の油圧部分の修理

油圧が何気圧がかかっていたのか不明ですけど、バーストした。N1タイプを選ぶべきでした。使用圧力をタイプ別に説明してくださいね。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

本製品の最高使用圧力(MPa)3.0となります。
N1商品として長さが長くなりますが下記ございます。
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) タイプN1-4-6×4 注文コード47060395 最高使用圧力(MPa):5.0(at20℃)
http://www.monotaro.com/g/00499256/
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

これは注文コード 34943754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ