丸形端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス

5つ
4件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
日立オートパーツ&サービス

丸形端子(Bタイプ)

販売価格(税別): 1,090 / 税込1,199

平均満足度: (6件のレビュー)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2020年10月10日 17:49 満足度:

用途:オートバイの整備時

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

これは注文コード 34987881 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月05日 19:26 満足度:

用途:自動車燃料タンク内のポンプ配線

まだ数個使っただけですが、綺麗にかしめができるのでミスが無いです。

これは注文コード 34987802 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月28日 18:56 満足度: 有限会社ツイントップ 様

用途:電気製品

数量が入っているので、何時も購入しています。

これは注文コード 34987811 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月28日 16:47 満足度: 山梨県立甲府東高等学校 様

用途:ACコンセント内の配線に

家庭用の100VのACコンセントに配線を固定するのに買いました。ホームセンターで売っているものは、メッキがしてあります。音響的には、電源ケーブル関係には非メッキのものを使用した方が、音が良いと言われています。こちらの商品は、自動車部品として製作しているようですが、ACコンセントの端子としても使用できそうなので購入しました。ケーブルの被服をとった部分だけではなく、被服がついた部分も固定できるように設計されていますが、被服がついた部分を固定するところは不要なので、ニッパー等を使って取り除けば、ホームセンターで売られている専用品と同じように使えます。圧着工具は、同じものを使って十分に作業できました。音質の変化は、私感では、ほとんど差を感じられないのですが、どうせ作業をするなら、気分的に非メッキの方が良いだろうという判断です。しかし、購入が100個単位ですので、かなり余っています。せめて、50個にして半額くらいにはならないでしょうか?

これは注文コード 34987793 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月28日 15:52 満足度:

用途:自動車配線の修理、新規製作に

他の方のレビューにも有りますが、プロ用で肉厚なので大変丈夫で大電流でも安心な反面、強力な圧着工具が必要です。
自分はペラペラな安物より断然これを選びます。

これは注文コード 34987793 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年05月29日 10:34 満足度: 藤野電力 様

用途:バッテリーへの接続の購入したが、金具が硬すぎて、自動車整備用の圧着工具ではきちんと閉じられなかった。50個単位で購入してしまったので残念。

バッテリーへの接続の購入したが、金具が硬すぎて、自動車整備用の圧着工具ではきちんと閉じられなかった。以前から購入していたノーブランド品は取り扱いが終了してしまったので、代換品を探さねばならないが、提案されていた矢崎総業の品は適合電線が1.25までとのことでこちらを選んでしまった。50個単位で購入してしまったのでとても残念。

このレビューは参考になりましたか?
参考になった 6人

戻る ページ: 1 次へ