真空ポンプ油 フックスジャパン

5つ
3件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
フックスジャパン

真空ポンプ油

販売価格(税別): ¥3,990 〜

平均満足度: (5件のレビュー)

高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、酸化安定剤、腐食防止剤等の各種添加剤を効果的に配合した真空ポンプオイルです。高熱負荷がかかる使用条件下においても、効果的な潤滑効果が得られます。エラストマー(SRE・NBR)との適合性に優れています。【用途】ロータリーポンプ式真空ポンプに。粘度68タイプは小型〜中型の真空ポンプに、粘度100タイプは汎用〜大型の真空ポンプにお使いいただくことをお薦めします。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年10月14日 14:38 満足度:

用途:真空ポンプのメンテナンス

比較的大容量でお安いこの商品を購入しました。
エンジンオイルでも同メーカーの商品を使って大変満足していたので、安心して使用出来ました。実際の商品の能力もポンプメーカー純正と比べても非常に優秀です。お薦め出来ます。

これは注文コード 35143114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年12月19日 15:12 満足度:

用途:真空装置

十分に性能を発揮しています、臭くないように思います。

これは注文コード 35143096 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月18日 15:23 満足度:

用途:古い真空ポンプのオイル交換で使用

油面が下がり・オイル継ぎ足しで使っていた真空ポンプを整備する為に自腹で購入。
「こんな古いポンプで交換しても」と冷ややかな声に「見とれよ!!」と思いながら作業。
1L少々が本来の交換量ながら、スラッジ等を流す為にほぼ2Lを使用。
作業後、冷めた目だった担当者から「真空引きが早くなった」との声(ニヤリ)。
FUCHSだけに値段は少々張りますが、性能やロングライフで元は取れるかと思います。

これは注文コード 35143114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年10月18日 10:22 満足度:

用途:小型組込ポンプ用

粘度100を使って特に問題が無いので、粘度68も同じメーカにしました。
口にベロが付いてないのが少々不満。

これは注文コード 35143114 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月09日 10:18 満足度:

用途:真空ポンプ油

どちらかの表記ミスかもしれませんが、日石の真空ポンプ油に比べて蒸気圧が丁度1/10になっているのを信じて此方にしました。

これは注文コード 35143105 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ