プラコンインポッキンブレーカー 日動工業

5つ
3件
4つ
0件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
日動工業

プラコンインポッキンブレーカー

販売価格(税別): 6,390 / 税込7,029

平均満足度: (5件のレビュー)

安心・安全な電気工事や家庭・事務所の元電源を落とさず作業が可能。ポッキンプラグにブレーカーがついるため安心。抜け止め機能付。屋内用。【用途】ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PIPB-EB-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度(PIPB-EK-N)、過負荷・漏電保護兼用 15A/6mA感度(PIPBH-EK-N)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2017年04月23日 17:36 満足度: 新栄工業 様

用途:機械のメンテナンス

まだ、ブレーカーの恩恵を受けたことがないので性能はわかりませんが、使っていると何となく安心します。

これは注文コード 35148407 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月23日 13:05 満足度: 日本シエナコミュニケーションズ 様

用途:通信設備ないでの作業時に使用

使用が必須なので感想とかはないのですが小型で助かってます。

これは注文コード 35148416 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月25日 18:25 満足度:

用途:地絡・漏電対策

プラグ側に延長ケーブルが付いているとコンセントに接続しやすい。

これは注文コード 35148416 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月28日 15:27 満足度: 一般財団法人日本がん知識普及協会 様

用途:企業健康診断で、レントゲン車の電源を建物から引く際に使用しました。

使用感はとてもいいのですが、色の工夫をお願い致します。

これは注文コード 35148391 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年11月24日 11:53 満足度: 株式会社SNCサービス 様

用途:屋外電源へのつなぎ込み

安心

これは注文コード 35148407 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ