S1DXタイマ(エスワン) パナソニック(Panasonic)

5つ
11件
4つ
2件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
0件
パナソニック(Panasonic)

S1DXタイマ(エスワン)

販売価格(税別): 2,390 / 税込2,629

平均満足度: (15件のレビュー)

小型アナログタイマに求められる機能に対応する充実のS1DXタイマ。 大型ダイヤルの採用で見易さ、操作性向上。 動作確認が容易なLED表示。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2020年08月20日 15:13 満足度: 株式会社大光製作所 様

用途:溶接時間制御

アーク溶接の開始信号を出してアークの発生を確認して開始信号を停める必要があるが、その開始信号をタイマーを利用して制御している。動作に問題はありません。タイマーをソケットに入れて固定するばねが付いているので、世話なしで利用できる。

これは注文コード 35286492 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月29日 13:16 満足度:

用途:太陽光発電の12Vインバータの出力が過負荷時、起動停止を繰り返す。

12Vインバータが、12V蓄電池が十分に回復していないのに、起動してしまう。約10分ほどの回復時間を与えるために、このオンディレーを使用。所要の目的を達成できてるので、満足しております。

これは注文コード 35286571 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月05日 08:20 満足度:

用途:機械のメンテナンス

前のは27年前のパナソニック製なので数字ではなくボリューム目盛りなのでセットアップするのに大変でしたが1分で差し替えできました。只機械の試運転では最初のスタートは送りモーターがぎくしゃくしてびっくりしましたけど!

これは注文コード 35286492 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月01日 15:32 満足度:

用途:タイマー無しの電熱線熱溶着機に使用

ビニール袋などをを電熱線で熱溶着させるのに使用。
タイマーが付いていないタイプだったので、エスワンを採用しました。
ACアダプターでDC5vを作り出さなくても、正確な時間を刻むので色んなAC100v機器に採用しています。
自作感光基板露光機にも使っています。

これは注文コード 35286517 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月05日 20:55 満足度:

用途:オートクレーブの回路内の部品

古いタイプからの交換でしたが、特に問題なく使えました。

これは注文コード 35286544 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月22日 07:07 満足度:

用途:ガレージ照明のOFFタイマーに使用。

夜間ガレージにマイカーが入って来た時に、照明が自動点灯するのですが、その照明の自動消灯までの時間設定に使用しています。
毎日動作していますが安定しています。時間も正確です。

これは注文コード 35286781 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月29日 20:38 満足度:

用途:旧型品番の代替

旧型品番 ナショナルにて使用していましたので、問題なし
できれば旧型品番も同時に掲載して頂くと、助かる

これは注文コード 35286614 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月24日 10:47 満足度:

用途:リレー制御回路

直ぐに入手可能で、使いやすいタイマーリレーです。DIN端子台への止め板バネが別途必要なことを掲載して欲しいです。

これは注文コード 35286517 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月09日 14:49 満足度:

用途:機械のメンテナンス時

故障したタイマーと同じ物を、購入出来てとても助かりました。値段もお得だと思います。

これは注文コード 35286684 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月22日 16:57 満足度:

用途:swを入れてから、一定時間モーターを回すための時間設定。

今まで使用していたタイマーは目盛り表示の上に透明プラスチックに赤線が引いてあるタイプのため、設定時間が見にくく、年寄りの目には設定が見えず、無理でしたが、今回のタイマーは数字も、設定表示もはっきり見え、助かりました。
これから、タイマーはこのタイプにきまりですね。

これは注文コード 35286736 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月18日 18:55 満足度: 木沢電設 様

用途:畜産関係の制御盤用

酪農関係の制御盤の補修用として購入しましたが、価格も手ごろで早く手に入るのがよかったです。同じ制御盤を使用している酪農家が複数いるので、補修用の予備として
継続して購入しようと思います。

これは注文コード 35286632 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月21日 17:04 満足度: ワイケイシステムプラン有限会社 様

用途:潅水配水ポンプの起動時間

ADX1195を使用していたが、動作不良で交換関する、動作LEDの表記色が今までのと違っていた

これは注文コード 35286702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月02日 22:00 満足度:

用途:機械の制御

けっこう精密で満足している

これは注文コード 35286684 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月18日 22:55 満足度:

用途:家庭のトイレ用ヒータが定時間でOFFにする装置に使用。

価格の割にはしっかりしております。
本体の堅牢性は良好ですが、ソケットの堅牢性が足りないように思います。
機能的には満足です。
それほど精密な時間設定は行いませんので十分です。

これは注文コード 35286562 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月19日 16:39 満足度:

用途:大浴場の吐出湯量の制限

予備として購入しましたが、価格が低廉で助かりました。

これは注文コード 35286684 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ