ブレーキフルード(DOT4/BF-4) YAMAHA

5つ
37件
4つ
11件
3つ
4件
2つ
0件
1つ
1件
YAMAHA

ブレーキフルード(DOT4/BF-4)

販売価格(税別): ¥369 〜

平均満足度: (53件のレビュー)

高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 53件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年11月08日 12:54 満足度:

用途:オートバイのメンテナンス

オートバイのメンテナンスに使用するため、使いきれるほどの量で助かります。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月03日 17:47 満足度:

用途:バイク用

無事に交換完了しましたが、代引き手数料が無駄なのでコンビニ支払いを追加して頂きたいです。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月24日 22:43 満足度:

用途:オートバイのブレーキフルード交換

信頼の純正品。可もなく不可もなく。知らないメーカの商品を使う勇気はありませんでした。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月30日 16:57 満足度:

用途:スクーター

ヤマハ純正ブレーキフルードなので安心して使用できます。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月12日 18:08 満足度:

用途:オートバイのブレーキ整備

中身のフルードはもちろん何の問題もなく普通に使用できます。特に品質の良し悪しがすぐに体感できるような類のものでもないでしょう。ただ、この500ccの缶の容器の注ぎ口がよくできていて、注ぎ終わりに垂れるということが、まずありません。これ以外のものだと、まず垂れるので、リザーブタンクに直接注ぐのがこわいですが、これは直接注いでも大丈夫です。使い勝手が非常にいいと思います。ただ、もうちょっと割安感がある価格設定だと、言うことなしですが。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月25日 14:46 満足度:

用途:バイクのキャリパ清掃のため500mlを購入

ブレーキフルードの交換であれば100mlも必要ないですが、バイク2台分の前後キャリパ清掃のため500mlを購入しました。モノタロウの10%割り引きに合わせて購入したので安く購入でき満足です。使用感は正直判りませんがヤマハなので問題ないのでしょう。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月13日 22:29 満足度:

用途:使い切りサイズが良い

定番ですが、使い切りタイプなのが良いかな。ちょい補充用にも。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月25日 14:31 満足度: 原付専門 様

用途:ブレーキOH時

安心、安定の商品です。
すぐに出荷してもらったのでたすかりました。
発注してから2日で到着。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月22日 19:19 満足度: Pancho's Private Hangar, inc. 様

用途:ヤマハモーターサイクルの保守

ヤマハにはヤマハのブレーキフルードが最適です、モノタロウでは純正オイルが安価に入手できるので助かります。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月22日 15:09 満足度:

用途:少量で十分なときは

フルードの入れ替え程度の少量で済む時はこちらを使っています。
小容器なので必要な分だけつかえて便利。
大きな容器だと使いさしが残ってしまい、次回使用時には吸湿してしまっていそうで。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月30日 17:51 満足度:

用途:ブレーキオイル交換

全く問題なしです。
価格がもう少し安ければよいですが、また使います。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月18日 12:57 満足度:

用途:バイクメンテナンス

商品の良し悪しはさておき、
配送され納品確認をしたこところ、以下の不具合がありました。

@缶の変形(圧痕)
Aキャップが開けられた形跡

出荷時の検品はしているのでしょうか?
納期に一週間かかった挙げ句、このような商品が届いたことに憤りを感じます。
また、お客様サポートが土日に対応していないことも如何なものかと考えます。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月28日 21:40 満足度:

用途:バイク整備

純正部品なので安心ですね。
量も多いので、何台も交換できるし。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月28日 19:51 満足度:

用途:クラッチフルードの交換

クラッチフルードの交換に使用。
ヤマハバイクに使用で純正為、安心。

これは注文コード 46838443 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月06日 08:03 満足度:

用途:バイクに使用

バイクのブレーキオイルは通常1L缶で数Lしか使わず
100mlと少量なので助かります。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月15日 19:23 満足度:

用途:ブレーキフルードの定期交換に使用しました。

YAMAHAのバイクに乗っています。純正なので安心して使用できます。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月01日 19:35 満足度:

用途:ヤマハ シグナスX125 ブレーキパッド交換時

1台で使うには、最適な量です。内容量50ccでも良いくらいです。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月11日 22:28 満足度: 東和興業 様

用途:ドライブ中に

普通で悪くは、無いと思う。
満足してます。
また選びます。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月17日 20:43 満足度: 有限会社白畑産業 様

用途:補充です。

少量に補充には十分です。
品質もヤマハですし、価格も満足です。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月02日 20:26 満足度:

用途:ブレーキフルードの交換

色が濃くなってきたので交換しようと思っていたところ、ちょうどよい量のものがあり、値段も手ごろで良かったです。

これは注文コード 46838452 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 3 次へ