バッテリー自動充電器 大橋産業(BAL)

5つ
5件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
大橋産業(BAL)

バッテリー自動充電器

販売価格(税別):  

平均満足度: (8件のレビュー)

軽自動車やオートバイに最適。バッテリー活性化機能搭載。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。コンパクト設計。オープン・密閉型(シールド)・ドライセルバッテリーに対応。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2016年10月24日 18:58 満足度:

用途:車とバイクのメンテナンス

小型なのは良いのですが、コード類の収納スペースが小さく、
収納が難しい。
冷却ファンの音がうるさい。もう少しスリット等を大きくして、
ファンを小さくしてほしい。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月11日 03:04 満足度:

用途:車のバッテリー充電

前の車のときは便利で安心でしたが、今は「プリウス」ですので、必要がなくなり、子供に上げました。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月02日 22:44 満足度:

用途:寒くなりバッテリーが弱くなりそうな時や、頻繁に乗らないバイクに使います

我が家では乗用車1台、軽自動車2台、バイク3台、原付スクーター2台所有していますが、すべてに使用できるので助かります。コンパクトにできているので邪魔になりません。多少の不満は、ケーブルの収納スペースがもう少し広いとありがたいとおもいます。総合的には満足です。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月29日 18:07 満足度:

用途:バイクのバッテリー充電

機能、コスパ最高です

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月19日 18:05 満足度: まえじ農園 様

用途:電柵用バッテリー

すばらしい

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月25日 16:56 満足度:

用途:車バイクなど

とても簡単でした。
購入して良かったです。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月20日 20:02 満足度:

用途:車、バイクのバッテリー充電

40の車のバッテリーを充電時間が、12時間掛かった。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年01月06日 03:32 満足度:

用途:バイク 〜 車のバッテリー充電

この品はバイクのバッテリー充電には0.8Aと微弱電流で充電してくれるので、バッテリーに優しくて良いですね♪

一般的にバッテリーの充電は
バッテリー容量×0.1=適正充電電流(A)
ですから。

ただ、この品の癖として、充電完了アラームが鳴った時点では全然充電されてません。
その状態から更に放置して補充電モードで一昼夜放置(充電し続け)てようやく本当の充電完了ですね。

充電完了アラームが鳴った時点ですぐに充電器を外して、一日バッテリーを放置するとバッテリー電圧がさほど上がって無いのが良くわかります。この品の癖に合わせた使い方をしましょう。

これは注文コード 35482921 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 12人

戻る ページ: 1 次へ