延長コード(3ツ口)の口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

延長コード(3ツ口) モノタロウ

5つ
58件
4つ
15件
3つ
8件
2つ
2件
1つ
0件
モノタロウ

延長コード(3ツ口)

販売価格:  

平均満足度: (83件のレビュー)

VCT1.25mm2ケーブルを採用し、最大1500Wまで使用可能です。幅広い作業でご使用が可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 83件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2017年05月18日 19:32 満足度: 白井環境開発株式会社 様

用途:災害時の備品。

災害時に発電機に接続して使用。使用に電圧十分。防水十分。

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月13日 16:01 満足度:

用途:AC延長コード

丈夫な被覆で、アチコチ引き回しても劣化せずに大変重宝に使っています。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月29日 14:37 満足度:

用途:建築現場

色がきれいで目立つので他業者と取り違えることなく使用できた。

これは注文コード 35741203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月18日 21:27 満足度:

用途:業務用タコ足の定番商品

一度に近隣で100V電源が欲しい時の便利品です。

 線も太いので、それなりに「電力」を必要とする重たい作業も、タコ足で使えます。

 逆に注意すべきは、これを「はめ込む」コンセント先の「ブレーカー容量」です。従来の一般家屋での「適用」では、仕事の内容いかんで「ブレーカー」が落ちることもあるので、注意が必要です。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年10月04日 15:08 満足度:

用途:電気工具などの使用時

仕事の関係で中古車の販売で お客様に納車前 ポリッシャーにてボディー磨きに使用していますが今のところ問題なく使用できています。
耐久性はまだわかりませんが購入金額が安いので十分納得済みで考えています。ホームセンターなどに買いに行く手間もかからず助かります。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年12月06日 16:53 満足度: 徳倉建設株式会社 様

用途:照明電源の延長として

良い点

使用に問題ない。


改善点

今回、値段の安い、長さ10mの3ツ口を購入したが、長さ20mのが欲しかった。
(同メーカの長さ20mものがなく、他社品だと割高だったため)

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月26日 11:25 満足度:

用途:屋外の電源延長作業

屋外では意外に距離があることが多く、今回購入しました。ドラムでは大がかりになるし、軽作業には、丁度良いと思います。心線は1.25sqですが2.0sqの物も検討されたらと思いました。

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月16日 13:34 満足度:

用途:引き回しの頻度が高い用途

被覆が厚い割にはソフトで引き回しがしやすい。細いケーブルは機械に引っかかったり傷がつきやすいがこれは大丈夫そう。

これは注文コード 35741203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月06日 02:14 満足度:

用途:工事現場での施工

惜しいかな、今の季節のせいか、少し堅めなため取り回しが意識されます。布線しっぱなしならよいですが、移動があるケースでは堅さが気になるかもです。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月21日 21:55 満足度:

用途:屋外での作業の時に役立ちます。

ドラムはちょっと、と思って。手軽に使用できます。とにかく安い。

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月10日 13:24 満足度: ホクソン 様

用途:掃除機の延長用

安価ですが、コードの素材がとても硬い

常時固定で使用は、良い

移動での使用は、くせがあり、とても扱いづらいです

今後は、購入見合わせます

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月23日 21:44 満足度: カワサキリンクス株式会社 様

用途:太陽光工事

屋根上でコード張ることがあり、オレンジ色なら認識しやすいと思い購入しました。使用感問題なし

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月17日 16:20 満足度: オートショップゆう 様

用途:外で電気を使用する作業の際使用します。

価格の割に利用しやすく、長さがあるので取り回しも楽で重宝しております。
今までは業務用の室内コンセント用(壁の中で使用されている)の固い配線を加工して使っておりましたが、固く重く使いづらく困っておりました。
また必要になれば、間違いなく購入すると思います。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月02日 09:28 満足度:

用途:延長コードとして使用

いろいろな場面で使用しています。
問題なく使用できます。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月28日 13:53 満足度: 藤田農園 様

用途:木材加工など

線が太く丈夫なことと、コンセントが3口あるので抜き差ししなくても電動工具が使えるのが便利です。

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月16日 16:39 満足度:

用途:コードリールの代わりに

今までコードリールを使用していましたが、巻き戻すのが億劫になり、今回10mもあるならと思い購入しました。楽に片付けれます。

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月21日 13:44 満足度:

用途:土木作業

商品の品質は他メ−カ−と変わらず使いやすい。規格も色々あると良いと思います

これは注文コード 35741221 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月24日 12:16 満足度:

用途:電器工具の使用時

値段もホームセンターより安く、使用にも問題ありませんので、満足しています。

これは注文コード 35741203 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月26日 08:54 満足度: 株式会社宮重工務店 様

用途:土木工事で

発電機から近場の作業に便利です。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月08日 14:17 満足度:

用途:車庫内の延長コードとして

可もなく不可もなくの平均的な商品だと思います。

これは注文コード 35741212 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ