550W 13mm振動ドリル BLACK&DECKER

5つ
11件
4つ
3件
3つ
5件
2つ
0件
1つ
2件
BLACK&DECKER

550W 13mm振動ドリル

販売価格(税別):  

平均満足度: (21件のレビュー)

本体に力を加えやすい新設計サドルデザインで操作性アップ。チャックから一直線の部分にへこみ部分が調整され、さらに使いやすさアップです。新設計のアルミモーター採用。サイドハンドル付きで力強く両手で作業可能。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 21件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2019年08月27日 15:37 満足度:

用途:ドリル作業

問題ありませんが、
逆回転で使用する際、正逆転切替スイッチの出っ張りが邪魔になります。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月13日 16:27 満足度: K2 Computing 様

用途:鉄筋打ち込み用穴開け

コンクリート基礎に、10mmのドリルで、100mmの深さの鉄筋打ち込み用穴開けを、充電式振動ドリルで行っていましたが、あまりにも効率が悪かったので、100V接続のを購入することにしました。 価格が安いので、正直期待は少なかったのですが、使用してみてびっくり。充電ドリルの1/3の時間で進むパワフルさです。 予定の30本があっという間に終わりました。 使用してみて、耐久性に不安は感じませし、特に使いづらいという不満もありません。 DIYレベル出有れば十分活躍できる、コスパが良い製品だと思います。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月19日 20:33 満足度:

用途:DIYに

コンクリート壁にアンカーを打つための下穴あけに利用
DIYで使う分には十分な能力と思います

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月14日 14:36 満足度:

用途:外壁の穴あけ

普通の電気ドリルと比べてちょっと重いと感じました。
パワーは十分です。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月22日 19:51 満足度:

用途:モルタルに5ミリの穴開け作業

猫の糞害がひどく猫除けのプラスチック製とげの固定に使用しました。
ホームセンタで振動ドリルをレンタルすると1回1000円(税別)。
複数回レンタルするのなら買いと判断。
ボディは価格の割に大きく安定感があります。
穴あけ性能はホームユースには十分でしょう。だましながら使いました。
ツイストドリルはチャックハンドルで装着。確実にチャックできます。
スピードコントロールはトリガーでコントロール。
穴あけドリルと振動ドリルの切り替えスイッチがあります。
振動の間隔が荒いかな?細かい振動ではありません。
赤と黒のカラーがこのメーカーと分かる存在感があります。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月19日 15:31 満足度: レイ建築コンサルタント事務所 様

用途:コンクリートの穴あけ作業

コンクリートの穴あけ作業に使用しておりますが、実に軽量で使いやすいです。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月09日 15:18 満足度:

用途:コンクリートの穴あけ 木工加工

値段以上でした。低価格、良質、使用に問題なし。長期使用でも問題なし
少し重いかも

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月20日 01:13 満足度:

用途:コンクリートに穴あけ

コンクリートの床に穴あけて、アンカーボルトを打ち込む為に購入しました
10.5mmのドリル刃を付けて、穴をあけては、アンカーボルトを打ち込んでの繰り返しで10カ所程の穴あけましたが問題無く使えました
チャックは少し堅いですが、サイドハンドルもしっかり握れて安定感が有って良いと思います
耐久性は今後どの位使えるかについては使ってみないと解りませんが…
今のところ問題無く使えます

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月02日 01:09 満足度:

用途:コンクリートの穴あけ

購入して半年程で一度修理していただきましたが、その後は安定して使えてます。550Wでは13mmの穴あけがなんとかこなせる程度ですので、それ以上となると700W台のものか、ハンマードリルのがいいですね。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月21日 06:04 満足度:

用途:コンクリートにアンカーを施工

家庭用の通常使いには、十分かと思います。 気になった点は、チャックのところの出来があまり良くないようで弛める時も硬いです。 スケールが取り付けられるようになっていますが、これもまた装着が硬すぎで精度不足で固定ネジを着ける設計ならば、もう少し良かったのかと残念です。 パワー的には、良好と思います。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月10日 12:26 満足度:

用途:丸太に穴あけ

気持ちよく作業できました。アート、日曜大工、などでは、完璧です。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月14日 13:44 満足度:

用途:コンクリートの穴あけ

住宅を購入したので、追加の水道配管モールを設置するのに購入しました。
初めて、コンクリートに穴を開けたのですが、思ったとおりの穴が開き満足しております。デプスゲージも設定しておけば、その深さで止まります。
知人の家(マンション)も施工してあげる事が出来て感謝されました。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月03日 21:02 満足度:

用途:コンクリート部の穴開け用に購入

初めてのコンクリート穴開け用として購入しました。問題なく順調に使用できました。
但し、商品説明の中に Made in china の記載はなかったように思います。耐久性に心配がありますがこの価格なのでしかたないか。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月15日 19:59 満足度:

用途:木工と時々コンクリートの穴あけ

日曜大工レベルの使用頻度であれば全く問題無いです。
プロユースでどうなるかは私では判断できませんが。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年05月16日 13:38 満足度:

用途:アングルなどへの穴開け作業

野外での鉄アングルへの穴開けに購入しました。安かったのでどんな物かと心配でしたがしっかりとした造りで5ミリのドリルも難無く穴開け出来ました。振動ドリルなので次回は、コンクリートに穴を開けてみようと思っております。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年06月18日 17:02 満足度: 有限会社シーアンドアイ 様

用途:DIY中心

特にチープな感じもなく、DIY中心なら十分なパワーが有りました。
トリガーの押し具合で回転は調整できるのですが、低回転を保持するのはムズがしいです。
低回転モードの切替スイッチがあれば、さらに用途が広がるとおもいます。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月13日 23:33 満足度:

用途:防犯カメラを取り付けるために天井のコンクリートに穴あけ〜あかず

振動ドリルということで期待していましたが、まったくの期待はずれでした。所詮、安ものは使えないということでしょうか。直径8mmのコンクリートドリルを装填して、試してみたところ、音だけミュンミュンと威勢が良くまわりますが、約1cm掘ったあたりから喰っていきません。結局、職場で使っているマキタのコンクリートハンマーにドリルの歯を付け変えて掘り直しました。あっさりと作業完了。1回(約5分間)使っただけで、無用の長物と化して、処理に困っています。総括しますと、軟らかいコンクリートやモルタルなら使えそうです。堅いコンクリートには、押す力が弱くて歯が立ちません。書き込みを信じて買ってこの結果です。通販の典型的な失敗購入例です。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年01月12日 09:38 満足度:

用途:鉄筋コンクリート天井・壁への穴あけ

防犯カメラを取り付けるために急遽購入。書き込みの評判が良かったので。防犯カメラが自宅に届いたので早速試してみたが、殆ど役に立たなかった。表面の塗装とモルタル部分が1センチ程度掘れたところで全く進まなくなった。鉄筋に当たった感じもなかった。商品の宣伝ビデオを観たが参考にならないですよ。軟らかいコンクリートやモルタルなら使えそうですが、堅いコンクリートには全く歯が立ちませんでした。
値段相応です。コンクリートを掘るなら、振動ではなく「はつり」ドリルでないと役に立たないことを実感しました。職場では、マキタのはつりドリルを使っています。
ということで、1回(5分間)使用しただけで、amazonで転売することにしました。
無駄な買物の典型例です。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年01月29日 00:28 満足度:

用途:コンクリートへの穴開け

コンクリートへの穴開けで今まで騙しだましで電動ドリルでしたが振動ドリルの能力に納得しました。電動ドリルでは目標深度に達せられ無い事が多々有りましたが振動ドリルでは反対に目標深度を超えない様に注意させられてます(笑)

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月05日 22:10 満足度:

用途:自宅側溝傍のコンクリート部に杭取り付け用穴開けに使用

思った以上にうまく使えました。
耐久性に心配があるがこの価格なのでヨシとします。

これは注文コード 35834267 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ